处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电容器 >

cbb60电容能不能代替cbb65电容

cbb60电容能不能代替cbb65电容

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

cbb60电容能不能代替cbb65电容?从二块电容的功能上来看,cbb60不能代替换cbb65。cbb电容是一系列电容器的总称,cbb60与cbb65虽然都是cbb电容,但二者在概念上、作用上均是不相同的。

1、cbb60电容

cbb60是聚丙烯薄膜电容器,外形是长方形(扁平)塑料壳,引出端是引线或者是金属插片。

这种电容器适用于50/60hZ的交流电源供电的“单向电动机”的启动和运转,具有体积小、重量轻、价格低、损耗小、自愈效果佳等优点。

一般用于洗衣机等家用电器的交流电机中,起维持电机运转的作用。

2、cbb65电容

cbb65的外形封装是铝壳的,圆形或者是椭圆形的。

这种电容器适用于50/60hZ交流电源中,是“空调机中压缩机”的重要配套元件,是用于压缩机的启动和运转的必不可少的关键元件。

更换主要零部件,好和原型号一样。如果买不到,需要置换电容器,要看主要的参数,除了电容量,额定工作电压外,还要看绝缘电阻,介质损耗,制造精度(允许误差)。

3、功能范围

CBB60与CBB65,二者均属金属化聚丙烯膜电容,用于50/60hz交流电源供电的电路,通常作为电机的启动、运转电容,能抗高电压大流的冲击,自愈效果佳。

CBB60电容的防水防潮性能好,常用在洗衣机,水泵上。

CBB65电容的耐高温及防爆特性好,常用于空调冰箱。

在应急情况下,用CBB60代替CBN65时,可以保证电机工作,因为二者同介质,均无极性,属于同一类电容器。

但是,二者的外型尺寸未必一致。同时,要求所替换的电容容量要一致,耐压必须≥原电容的耐压。

CBB60与CBB65电容是不同类型的电容,为不同的工作环境所设计生产,生产工艺及封装形式不同,使用的场所也不相。

因此,cbb60电容不能代替cbb65电容来使用,但在确实找不到cbb65电容的情况下,可以拿cbb60电容来应急,等找到cbb65电容后,立即换回原型号的电容。

cbb60和CBB65电容的区别

1、用途不同

CBB60适用于频率为50HZ(60HZ)交流电源供电的单向电动机的起动和运转。

CBB65起动电容器广泛用于家用空调器等频率为50Hz/60Hz的交流电源供电的单相电机启动和运行,以及大功率照明灯具的功率因数补偿。

2、特点不同

CBB60型交流电动机用金属化聚丙烯膜电容器具有体积小,重量轻,价格低,损耗小,自愈效果佳等特点

CBB65圆柱形金属铝外壳,体积小、重量轻,电性能优异、损耗小,具有良好的自愈特性,内部有压力式防爆装置,使用安全可靠。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)