处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电容器 >

电容器质量判断

电容器质量判断

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是常用的电子元件之一,其分类丰富,有薄膜电容,CBB电容,安规电容等,在各项领域应用得非常广泛。

电容器质量判断

1.绝缘电阻的测试

绝缘电阻的测试一般有以下几种方法:

(1)万用表法

这种方法适用于无极性电容器绝缘电阻的测量。测量时将万用表电阻挡置于10kΩ 挡,将两只表笔分别接电容器的两个引脚,如图4-7 所示。对于一般小电容量的电容器,此时测得的电阻值应为无穷大或接近无穷大;对于容量较大的电容器,万用表指针会先沿顺时针方向摆动一下,然后会很快指向无穷大。如果测得的电阻值小于1MΩ,说明电容器漏电严重或介质有损坏现象,电容器不能使用。

测试时注意不要用手拿电容器的两个引线,否则人体电阻将会对测试结果带来影响。

(2) 兆欧表法

兆欧表又叫摇表,用它来测量电容器的绝缘电阻,可以测出较为准确的绝缘电阻值。但应注意,兆欧表中的直流发电机的输出电压为500V直流电压,如果被测电容器的耐压低于该电压,则会将该电容器击穿。

(3)耳机法

这种方法只适用于对电容量较大电容器的绝缘电阻的判断,可以用一副耳机和一节1.5V干电池组成简易测试电路,如图4-8 所示。测试时,当耳机与电容器断续相碰时,电池向电容器充电,耳机会发出“喀喀”声响。若多碰几次,电容器被充满电就昕不到“喀喀”声了,说明电容器漏电流很小,绝缘电阻正常。若每相碰一次,耳机都发出很响的“喀喀”声,说明电容器漏电大,绝缘电阻不正常。如果次相碰时就无声响,并一直无声响,说明电容器己断路,不能使用。

2 电容量的测试

电容量的测量一般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器的情况下,可以用万用表的高阻挡估测电容器的电容量,但它只适用于大容量电容器的测量。

下面介绍一下用万用表检测电解电容器电容量的方法。首先将万用表的欧姆挡置于R x 1k的位置,政表笔短接调零。将万用表的黑表笔接电解电容器的正极,红表笔接电解电容器的负极,如图4-9 所示。由于原先电容器是未充电的,当两表笔刚接通电容器时,万用表内的电池通过表笔给电容器充电,由于电流流过电路,使万用表的表针发生偏转。电容正极量越大,表针的偏转角度越大,如果电容量较小,检测时表针的偏转角度就较小。可根据这一原理和实际检测的经验给出不同电容量所对应的表针偏转应到达的位置,判断所测电容器电容量的大小。表针偏转位置与电容量的关系如表4-13 所示,供检测时参考。

随着电容器充电量的增多,充电电流越来越小。如果电容器不漏电,经过一段时间后,当电容器上的电压等于电池电压时,充电电流便会减少到零,万用表的表针也会从起始偏转位置慢慢返回到阻值无穷大的位置(即出发点位置)。实际上电解电容器总是有漏电流的,表针不可能返回到出发点位置,一般认为只要表针返回时能越过200刻度就算漏电流很小,电容器可以使用。

测试结束后,应将电容器的两引脚短接进行放电处理,以备重新检测时不受影响。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)