处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电容器 >

电容器的使用方法及注意事项

电容器的使用方法及注意事项

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

由于电容器的两极具有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,后将接地线固定好。同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。故运行或检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。

电容器的使用方法及注意事项

①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。

②在设计元件安装时,应使电容器远离热源,否则会使电容器温度过高而过早老化。在安装小容量电容器及高频回路的电容器时,应采用支架将电容器托起,以减少分布电容对电路的影响。

③将电解电容器装入电路时,一定要注意它的极性不可接反,否则会造成漏电流大幅度的上升,使电容器很快发热而损坏。

④焊接电容器的时间不易太长,因为过长时间的焊接温度会通过电极引脚传到电容器的内部介质上,从而使介质的性能发生变化。

⑤电解电容器经长期储存后需要使用时,不可直接加上额定电压,否则会有爆炸的危险。正确的使用方法是:先加较小的工作电压,再逐渐升高电压直到额定电压并在此电压下保持一个不太长的时间,然后再投入使用。

⑥在电路中安装电容器时,应使电容器的标志安装在易于观察的位置,以便核对和维修。

⑦电容器井联使用时,其总的电容量等于各容量的总合,但应注意电容器并联后的工作电压不能超过其中低的额定电压。

⑧电容器的串联可以增加耐压。如果两只容量相同的电容器串联,其总耐压可以增加一倍;如果两只容量不等的电容器串联,电容量小的电容器所承受的电压要高于容量大的电容器。

⑨有极性的电解电容器不允许在负压下使用,若超过此规定时,应选用无极性的电解电容器或将两个同样规格的电容器的负极相连,两个正极分别接在电路中,此时实际的电容量为两个电容器串联后的等效电容量。

⑩当电解电容器在较宽频带内作滤波或旁路使用时,为了改变高频特性,可为电解电容器并联一只小容量的电容器,它可以起到旁路电解电容器的作用。

⑪在500MHz 以上的高频电路中,应采用无引线的电容器。若采用有引线的电容器,其引出线应愈短愈好。

⑫几只大容量电容器串联作洁、波或旁路使用时,电容器的漏电流会影响电压的分配,有可能会导致某个电容器击穿。此时可在每只电容器的两端井联一阻值小于电容器绝缘电阻的电阻器,以确保每只电容器分压均匀。电阻器的阻值一般在100kΩ - 1MΩ之间。

⑬使用可变电容器时,转动转轴时松紧程度应适中,有过紧或松动现象的电容器不要使用。除此之外,有碰片现象或短路的电容器也不应使用。

⑭使用微调电容器时,要注意微调机构的松紧程度,调节过松的电容器的容量不会稳定,而调节过紧的电容器极易发生调节时的损坏。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)