处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电感器 >

使用电感降低噪声注意点

使用电感降低噪声注意点

时间:2022-01-11 18:38:10   来源:网络整理

串扰是因电路板布线间的杂散电容和互感,噪声与相邻的其他电路板布线耦合。下面是LC滤波器的图形布局和部件配置带来的串扰及其对策示例。

在左侧的布局示例中,VCC线路中有LC滤波器,滤波器后的布线与含有滤波器前的噪声的布线相邻,因此噪声因串扰而耦合,滤波效果下降。右侧为对策示例,采用了不与含有噪声的线路相邻的布局,从而可将噪声耦合控制在低限度内。

GND线反弹噪声

在该示例中可以看出,在使用了π型滤波器的电感前后所配置的电容,其GND的设置方法可能会带来地线反弹噪声。在左图示例中,如箭头所示,来自GND的噪声经由电容回流,并去到了滤波器外面。

在这种情况下,为了避免噪声直接传播,可利用Via的寄生电感的手法,经由过孔(Via)与GND平面连接,改善效果较好。

经常听到“在开关电源电路中,PCB板布局是非常重要的”。这的确非常重要,因为里面包含着布局诀窍。

关键要点:

● 有些PCB板布线布局,会因串扰而导致滤波效果下降。

● π型滤波器电容的GND的某些设置方法可能会带来地线反弹噪声。

● 优化PCB板布线布局可避免这些问题。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)