处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电感器 >

滤波电感的选择和作用

滤波电感的选择和作用

时间:2022-01-11 18:38:10   来源:网络整理

滤波电感,该如何进行选择呢?选取考虑因素比较多,如频率不高,如70KHz一下,可以选择铁粉心的环,这种环饱和磁通密度大,可以承受比较大的直流电流,并且成本很低,但损耗高一些;频率再高一点,如70KHz《,《100KHz,可以选择铁硅铝等材质的,它的特点和铁粉心差不多,但损耗只有铁粉心的1/8左右,但成本比较高。如果频率再高,考虑到铁心损耗,铁氧体就是的选择,因为其磁损很小,但铁氧体饱和磁通密度低,所以使用于高频。(注意铁氧体做电感是要开气息的,避免饱和)

设计方法几就是取工作电流的20-30%来计算电感量,然后核算温升和磁密就可以了。

滤波电感一般采用铁氧体材料,它可以方便地与穿心电容组合起来,形成复合滤波器,在高性能滤波器中,也采用绕线电感。但需注意,铁氧材料在大电流下会发生磁饱和,降低滤波器效能。

滤波电感的作用

电感的滤波作用是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施,滤波分为经典滤波和现代滤波。

无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。

直流电中的脉动成分的大小用脉动系数S来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。

公式:脉动系数(S)=输出电压交流分量的基波值/输出电压的直流分量。

电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)