处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

直流稳压电源怎么用

直流稳压电源怎么用

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。 直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。

使用说明:

电源开关:按下开关,即接通电源。

CH1端口、CH2端口:可输出可调电压0~30V,可调电流0~2ACH3端口:可输出固定电压5V,固定电流2A

独立/组合开关:按键弹起时,两路输出电压单独使用;按键按下时,两路输出电压组合使用串联/并联开关:按键弹起时,两路输出电压串联;按键按下时,两路输出电压并联两路输出组合使用时,可调节一路主路电源,从路自动跟踪。

LED显示器:分别指示两路输出电压和电流值

电压调节旋钮:调节电压

电流调节旋钮:调节电流

直流稳压电源运用过程

步:电源衔接。将稳压电源衔接上市电。

第二步:开启电源。在不接负载的情况下,按下电源总开关(power),然后开启电源直流输出开关(output),使电源正常输出作业(一些简略的可调稳压电源只有总电源开关,没有独立的直流输出开关)。此刻,电源数字指示表头上即显现出当前作业电压和输出电流。

第三步:设置输出电压。经过调理电压设定旋钮,使数字电压表显现出方针电压,完成电压设定。关于有可调限流功用的电源,有两套调理体系别离调理电压和电流。调理时要分清楚,一般调理电压的电位器有“VOLTAGE”字样,调理电流的电位器有“CURRENT”字样。许多入门级产品运用低成本的粗调/细调双旋钮设定,遇到双调理旋钮,咱们先将细调旋钮旋到中心方位,然后经过粗调旋钮设定大致电压,再用细调旋钮准确批改。

第四步:设置电流。按下电源面板上“Limit”键不放,此刻电流表会显现电流数值,调理电流旋钮,使电流数值到达预订水平。一般限流可设定在常用电流的120%。有的电源没有限流专用调理键,用户需求按照说明书要求短路输出端,然后依据短路电流合作限流旋钮设定限流水平。简易型的可调稳压电源没有电流设定功用,也没有对应的旋钮。

第五步:设定过压维护OVP。过压设定是指在电源自身可调电压范围内进一步限定一个上限电压,避免误操作时电源输出过高电压。一般,过压能够设置为平常作业电压的120%水平。过压设定需求用到一字螺丝刀,调理面板内凹的电位器,这也是一种避免误动的设计。设定OVP电压时,先将电源作业电压调理到方针过压点上,然后渐渐调理OVP电位器,使电源维护恰好动作,此刻OVP即告设定完成。然后,封闭电源,调低作业电压,就能正常作业了。设定作业电压参阅上文中第三步。不同的电源设置,OVP方法不同。

第六步:通讯接口参数设置和遥控操作的设置。关于本地控制的运用(面板操作)要封闭遥控操作。通讯接口要按通讯要求设定,本地运用则不需设置。

直流稳压电源怎么用_直流稳压电源使用方法

运用直流稳压电源时的注意事项

1、依据所需求的电压,先调整“粗调”旋纽,再逐步调整“细调”旋纽,要做到正确合作。例如需求输出12V电压时,需将“粗调”旋纽置在15V档,再调整“细调”旋纽调置12V,而“粗调”旋纽不该置在10V档。不然,输出电压达不到12V。

2、调整到所需求的电压后,再接入负载。

3、在运用过程中,假如需求改换“粗调”档时,应先断开负载,待输出电压调到所需求的值后,再接入负载。

4、在运用过程中,因负载短路或过载引起维护时,应首要断开负载,然后按动“恢复”按钮,也可从头开启电源,电压即可恢复正常作业,待排除故障后再接入负载。

5、将额外电流不等的各路电源串联运用时,输出电流为其间额外值小一路的额外值。

6、每路电源有一个表头,在A/V不同状况时,别离指示本路的输出电流或许输出电压。一般放在电压指示状况。

7、每路都有红、黑两个输出端子,红端子表明“+”,黑端子表明“-”,面板中心带有接“大地”符号的黑端子,表明该端子接机壳,与每一路输出没有电气联系,仅作为安全线运用。常常有人想当然的以为“大地”符号表明接地,“+”“-”表明正负两路电源输出去给双电源运放供电。

8、两路电压能够串联运用。绝对不允许并联运用。电源是一种供给量仪器,因而不允许将输出端长时间短路。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)