处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

电源模块与电源的区别

电源模块与电源的区别

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

生活中,我们每天都会遇到电子设备没电的状况,这时我们就需要用到充电器或者直接更换设备的电池,我们常常将这些充电器或电池等供电设备俗称为“电源”。但是这些“电源”真的都是电源吗?

我们平时用的充电器或电池等供电装置到底是不是电源呢?首先让我们来看一下电源的定义:电源就是把其他形式的能量转化成电能的装置。即:电源是提供电能的装置。因为它可以将其它形式的能转换成电能,所以我们把这种提供电能的装置叫做电源。

从定义中我们可以看出平时我们理解的“电源”不都属于电源,比如我们经常用到的手机充电器,它是把220V的交流市电转换成5V直流电,可以说只是改变了电能的一种形式,我们可以称它为电源转换装置。

那电源转换装置又是如何定义的呢?能够将电力能源的形式进行控制、转换的装置。因此,我们俗称的电源其实是电源转换器。电源转换器根据转换形式可以分成:AC-AC(周波变换器)、AC-DC(整流器)、DC-DC(变换器)、DC-AC(逆变器)4类;根据转换方式的不同又分为:线性电源和开关电源;根据调控效果分类又分为:稳压、恒流、调频、调相。

电源模块作为电子行业的一种电源转换装置,它被广泛地应用在各种工业自动化行业。电源模块基于开关电源技术,采用优质的原材料,结合特殊的模块化生产工艺制作而成。它具有模块化设计、防潮、抗震动、一致性好、应用简单,可靠性高等优点。随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、容量、体积的要求越来越高,模块电源越来越显示出其优越性,凭借它工作频率高、体积小、可靠性高、便于安装和扩容的优势,应用也越来越广泛。

比如宏允电源HAX系列、HBX系列、HCX系列AC-DC电源模块,它支持交流或直流电压输入,输入范围宽达85~265VAC(120~370VDC),能够保证输入电压在波动较大的情况下输出稳定的电压电流值,保证供电电路的稳定性。同时,电源模块多采用高耐压隔离技术,隔离耐压高达4000VAC,充分地保证了设计电路在电压暂升或暂降时的电路安全稳定的运行。

回过头来让我们再看一下电源的作用,从电源模块的整体作用来讲,我们又可以把电源模块归为广义上的电源范畴,为什么这么说呢?因为它们终都是用于供电的。我们也可以把电源分为两大类,一种为自主发电的电源和另一种电源转换器。就工业设计应用而言,电源的作用是不容替代的,电源的稳定性极大地决定了产品整体的稳定,电源的体积重量规格也极大程度上决定了PCB板的设计,这也是为什么要把优质的电源模块作为电源的原因。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)