处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

模块电源的工作原理及应用

模块电源的工作原理及应用

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。

开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。在开关闭合期间,电感存储能量;在开关断开期间,电感释放能量,所以电感L叫做储能电感。二极管D在开关断开期间,负责给电感L提供电流通路,所以二极管D叫做续流二极管。

在实际的开关电源中,开关K由三极管或场效应管代替。当开关断开时,电流很小;当开关闭合时,电压很小,所以发热功率U×I就会很小。这就是开关电源效率高的原因。

现对模块电源的应用,做出如下分析:

一、选择

1、在选择模块电源时,首先应根据应用环境的要求,合理选择电源的类型,如电压的精度、负载的类型、电流的变化范围,使用环境等,搞清楚产品使用环境和要求是合理选用和定做电源的前提和条件。

2、模块电源,有单路、双路之分。

单路电源的性能和指标相对于双路电源的性能指标较高,尤其是负载调整率。双路电源在等比例负载时,输出电压精度受负载的影响比较小,如果负载偏斜则对输出电压的精度影响较大,因此如要求双路输出电压精度较高或输出电压对称性好时也可用两组相同的单路电源组成,或选用特型电源,以提高输出电压的精度。在主副路控制的电源中,为了使各副路有相应的电压精度,应使主路有一定的负载范围(如≥10[%]的额定负载)在选用时应注意。

二、测试

目前各厂家或电源技术资料给出的电源技术指标的名称,以及测试法都有一定的差异,但其原理都是一样的,规定及测量方法说明如下:

1、测试环境条件

在无特殊要求时,测试均在下列环境条件下进行:温度:15~35℃、相对湿度:20[%]~80[%]、大气压力:86~106Kpa、无强电磁场干扰

2、详细要求(在1种正常测试环境条件下):输出电压精度及电压调整率(电压稳定度)

三、应用

1、模块电源输入输出端都加有滤波措施,一般能够有效的抑制来自输入侧的EMI杂波和户动浪涌电流,如供电质量较差或对电源系统有更多的要求,可在dc模块电源的前后分加滤波网络。

2、直流输入电压极性不能接反,也不能超范围使用,否则会使dc模块电源失效。

3、使用模块电源时,一般选在20[%]~80[%]的额定功率为,不能后期超额定功率使用,以免影响电源的使用寿命。

4、当输出的电流较大时,传输电流的线径不能过长,或过细以免造成大干扰和误差。

5、对自然散热的模块电源,要保证使用的环境温度不能超出所给温度范围,以免造成过热损坏。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)