处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

高频加热电源工作原理

高频加热电源工作原理

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

高频加热电源的加热原理是:工件放到感应器内,感应器一般是输入中频或高频交流电(1000-300000Hz或更高)的空心铜管。产生交变磁场在工件中产生出同频率的感应电流,这种感应电流在工件的分布是不均匀的,在表面强,而在内部很弱,到心部接近于0,利用这个集肤效应,可使工件表面迅速加热,在几秒钟内表面温度上升到800-1000?C,而心部温度升高很小。

性能特点

1、采用谐振变频技术使设备整体效率≥90%,高效、节能,耗电量仅为电子管感应加热设备的20%-30%。

2、采用IGBT器件逆变,频率高、体积小、重量轻。体积与重量为可控硅整流器的1/5-1/10,便于您规划、扩建、移动、维护和安装。

3、采用数字锁相技术实现频率自动跟踪,能自动适应各种感应器。

4、采用驱动模块控制,确保设备的可靠性、易维修。

5、80kw高频加热电源无万伏高压,操作安全,可连续24小时工作。

6、安装简易、无需调试、使用方便。

7、节能效果好:开关电源由于采用了高频变压器,转换效率大大提高,正常情况下较可控硅设备提高效率10%以上,负载率达70%以下时较可控硅设备提高效率30%以上。

8、输出稳定性高:由于系统反应速度快(微秒级),对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可优于1%。开关电源的工作效率高、所以控制精度高,有利于提高产品质量。

9、输出波形易于调制:由于工作频率高,其输出波形调整相对处理成本较低,可以较方便的按照用户工艺要求改变输出波形。这样对于工作现场提高工效,改善加工产品质量有较强作用。

综上所述,本文已为讲解高频加热电源工作原理,相信大家对高频加热电源工作原理的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)