处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

铅酸蓄电池知识点及维护方法

铅酸蓄电池知识点及维护方法

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

铅酸蓄电池中的酸是什么酸?铅酸蓄电池中含有的酸是稀硫酸,工作时的原理如下:

正极反应为:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O,

负极反应为:Pb+SO42--2e-=PbSO4

其电池的放电总反应为:PbO2+2H2SO4+Pb=2PbSO4+2H2O,二氧化铅和铅在稀硫酸作用下生成硫酸铅和水,充电过程则为其逆反应。

铅酸蓄电池加什么水

铅酸蓄电池中加的液体就是传说中的H2SO4,也就是稀硫酸(一般比重是1:28)电池在启用时才加硫酸,以后只要补充纯水就好了。

铅酸蓄电池加硫酸水溶液主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。老式普通蓄电池一般寿命在2年左右,而且需定期检查电解液的高度并添加蒸馏水。不过随着科技的发展,铅酸蓄电池的寿命变得更长而且维护也更简单了。

铅酸蓄电池加水方法

打开铅酸蓄电池是指打开铅酸蓄电池上的安全阀,能够直接看到铅酸蓄电池的内部。铅酸蓄电池的安全阀的位置在铅酸蓄电池的安全阀盖的下面,安全阀盖一般是用胶粘接或用超声波焊接到铅酸蓄电池大盖上的。给铅酸蓄电池补水应按照以下操作程序进行。

1)准备工作。用蒸馏水和纯***配置电解液,比例是:500ml,蒸馏水,加入0.5ml,纯***。准备标准的橡胶安全阀备用。工具有:改锥、吸管(可以用一次性针管代替),透明聚乙烯管,直径耍适合吸管(针管)吸口,ABS胶。

2)顺着排气孔撬开铅酸蓄电池上方的盖板。一些铅酸蓄电池的盖板是ABS胶粘接的,一些铅酸蓄电池是用搭扣连接的。注意撬开盖板的时候,不要损坏盖板。这时可以看到6个安全阀的橡胶帽。

3)打开橡胶帽,露出排气孔,通过排气孔可以看到铅酸蓄电池内部。一些铅酸蓄电池的安全阀是可以旋开的,一些铅酸蓄电池的橡胶帽周围还有一些填充物,注意去掉填充物。

4)用滴管吸入配制好的电解液,从排气孔注入电解液。电解液要恰好覆盖极板1mm。

5)把灌好电解液的铅酸蓄电池排气孔用透气的遮挡物覆盖,以防灰尘落人排气孔。静置24h,观察排气孔内部是否有流动的电解液(游离酸),如果没有要再补充电解液。

铅酸蓄电池的6个单格补水量正常时应相差不大,具体到每只铅酸蓄电池一次补水多少,要看铅酸蓄电池的失水程度。总之,在整个修复过程中应保证铅酸蓄电池的各单格内有流动的电解液。

在排气孔向上套上2Ocm长的透明聚乙烯套管,在没有覆盖的条件下对标称I2V的铅酸蓄电池进行16.2V恒压限流充电。充电时***把铅酸蓄电池放在耐酸的容器内,防止溢出的电解液污染环境和腐蚀设备。在充电到红灯开始闪烁3h以后,认为铅酸蓄电池初次充电充满。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)