处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

电池容量是什么意思

电池容量是什么意思

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

电池容量是衡量电池性能的重要性能指标之一,它表示在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电池放出的电量(可用JS-150D做放电测试),即电池的容量,通常以安培·小时为单位(简称,以A·H表示,1A·h=3600C)。

电池容量按照不同条件分为实际容量、理论容量与额定容量,电池容量C为在t0到t1时间内对电流I积分,电池分正负极。

电池容量的单位

通常我们讲电池容量是以安时为单位,这是基于已经确定的某一个电池。

比如我们说这块手机电池容量是多少;这块电瓶车电池容量是多少,都是分别针对不同电池来说的。针对电池电压已经确定,而没有考虑实际电压,只需要说安时就能代表这块电池容量。

然而对于不同电压的电池,我们就不能单纯的用安时来代表容量,比如一块12V20AH的电池,一块15V20AH的电池,哪怕都是20AH,供给相同功率负载,设备都能正常工作,但持续时间是不一样的,所以标准容量应该以功为单位。

再举个例子,一个设备能支持12V、也能支持24V,用一块12V(20AH)电池供电,能提供一个小时,那么用两块串联会变成24V(20AH)其中安时没有增加,但持续时间会长一倍,所以容量此时应考虑为电池所容纳的功,而不能单纯考虑为安时。

W(功)=P(功率)*T(时间)=I(电流)*U(电压)*T(时间)

这样讨论电池容量才有实际意义,必须实事求是,否则可能出现一块手机电池还比电瓶车电池容量大的说法,这显然不科学。

电池容量怎么看

电池为汽车的启动系统、照明系统和喇叭提供电量。电池在规定条件下,包括放电强度、放电电流及放电终止电压放出的电量多少或放电时间长短称为电池容量,通常以安时为单位。一般家用电池容量在54-60Ah之间。下面就来一起了解下电池容量怎么看吧。

一般汽车电池是蓄电池,也就是常说的电瓶,电池内是含电解液的,电解液液面应始终保持在max和min之间,每月检查一次,并视液面下降情况,适当补充蒸馏水,切勿加酸。另外,电池电量通过电眼查看,这样可以很直观地看清楚电池的存电状态,主要分三种状态:不同车型有不同的状态标识,一般绿色表示电池状态良好;黑色表示需要充电;白色表示电池需要更换。

一些汽车如果出现电池电量不足,仪表盘上会有类似电池形状的故障灯亮起。如果汽车启动困难、远近灯光变暗或喇叭声音变小时,也表明电池电量不足,应及时到修理厂充电,必要时进行更换。一般的汽车电池使用寿命在2-3年左右,如果是免维护蓄电池,使用寿命可达到4年左右。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)