处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

蓄电池缺液怎么处理

蓄电池缺液怎么处理

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

蓄电池经常过充电,温度高才会使蓄电池缺水,这种情况只需要补充蒸馏水就可以。电瓶液其实就是硫酸加蒸馏水,使用中水会蒸发,造成电解液的浓度增高,所以要补充蒸馏水,如果在浓度低了的情况下就要补充电瓶液。

加液步骤如下:拆下外壳的八颗螺丝,可以看到铅酸蓄电池上边的塑料压条,压条出厂前用胶粘住了,小心用螺丝刀别下来;然后可以看到六个胶皮帽,小心打开用一次性注射器吸饱铅酸蓄电池补充液,一点一滴加入,注意不要溢出,硫酸有腐蚀性。快加满时,再抽出来一点。

蓄电池怎么修复

蓄电池 在我们生活中常见的,并且蓄电池在很多领域被应用,例如汽车,摩托车,火车,拖拉机,电动车等等。蓄电池主要原理是把电能转化为化学能,化学能再转化为电能。蓄电池在我们生活中常用的就是电动车电池。蓄电池对电的存储能力也是非常好的,但是蓄电池使用久了也会出现问题的,那么接下来小编就给大家详细分享有关蓄电池坏了如何修复,希望我们的分享能够对大家有所帮助。

1、给电池进行“洗澡”

修复电池之前我们先要清理被修电池外表的灰尘,清除端子上面的沾污和锈蚀。避免杂质落入蓄电池内,影响内部的化学反应。

2、望闻问切

这一步很重要,我们应先观察电解液的情况,撬开胶粘的或者热封的电池上盖(必要时可以暴力撬开),撬开上盖可以看到六个 橡胶 帽,这是免维护电池单体电池仓的排气阀,小心拆下排气阀,保存好,观察电池内部情况。给每个电池仓加电解液(修复电动车电瓶的地方有售),加到到电池仓上面刚好有流动的电解液。

小心撬开电池四个角,以免电池外壳损坏我们还需要检查内部是否有黑色杂质,如果有明显的黑色浑浊杂质,说明电池的正极板已经明显的软化,电池修好的可能性比较小。如果没有黑色浑浊杂质,需要等待4小时以后,水充分深入电池。如果仅仅是因为停用时间较长而引起电池容量下降,不需要进行本步骤操作,应该直接进入步骤3预充电。

3、恒压限流充电

为了减少电池内阻,让电池充的更饱满一些应对电池进行恒压限流充电(充电器TB有售,要有恒流功能的)。具体步骤为采用0.1C~0.25C电流充电(如果不清楚可以网上搜索一下),到16.2V以后,通过降低电流的方法,维持充电电压,一直到充电电流下降到0.03C的时候,停止充电。注意,充电的时候,会有气体带着电解液从排气孔中溢出,为了不污染环境,电池应该放到特定的容器中。

4、蓄电池检测仪进行测试

使用专业仪器对电池进行修复

铅酸蓄电池组经过一段时间使用以后,常易因活性物质的脱落变坏,正极板栅腐蚀,以及硫化等原因,使容量逐渐降低,为了估算市电中断后,蓄电池组尚能提供电能的有效时间,就必须使用蓄电池容量测试仪进行容量测试。给电池按照0.1C电流放电(配一个负载就可以),记录放电时间。其放电电流乘以时间的小时数,就是电池修复的容量。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)