处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

镍镉电池放电反应式及完全放电电路

镍镉电池放电反应式及完全放电电路

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

镍镉电池是一种直流供电电池,镍镉电池可重复500次以上的充放电,经济耐用。其内部抵制力小,既内阻很小,可快速充电,又可为负载提供大电流,而且放电时电压变化很小,是一种非常理想的直流供电电池。

镍镉电池放电反应式

负极反应:Cd+2OH-→Cd(OH)2+2e-

正极反应:2e-+NiO2+2H2O→Ni(OH)2+2OH-

总反应:Cd+NiO2+2H2O→Cd(OH)2+Ni(OH)2

镍镉电池的放电特性

1、放电电压依据其放电电流多少有些差异,大体上是1.2V左右;

2、电池的容量以Ah,mAh的单位来表示;

3、当放电达到放电终了的极限时称之为“放电终止电压”,镍镉电池的放电终止电压为1.0V/cell;

4、使用温度范围在-20℃“60℃,在此范围内可进行放电。

让镍镉电池完全放电的电路

这是一种简单的反激式间歇振荡器电路,振荡频率约在kHz范围,视变压器Xl线圈的绕法而定。Xl的初级用36号漆包线在木制线圈架上绕30圈,次级用同号漆包线绕15圈。右图是线圈架尺寸的细节。

工作过程:电路接通电源后,电池经Rl和变压器Xl的下方绕组使Tl基极一发射极通电,晶体管Tl因Xl绕组的正反馈而很快导通,导通期间LED1不发光。TI导通后趋于稳态。这时Xl两个绕组的交流阻抗消失,直流电阻几乎为0。这时集电极一发射极电压也几乎为0,其基极电压低于Tl导通门限电压0.6V,于是T1截止。截止后LED1因Xl绕组中的储能而导通发光。

在LED1发光期间,Xl绕组又有电流流通,流通后Tl再次因Xl的正反馈导通,如此周而复始产生间歇振荡。振荡期间,Tl导通时Xl积蓄电能,LED1不发光。T1截止时储能泄放使LED1发光,镍镉电池得以放电,电池电压随着放电的进行也逐渐减小。

当电池电压放电至0.6V时,LED1就不再发光,电池放电过程结束。

如果想加快电池的放电进程,可以用多只LED与LEDI并联,以加大负载。如果放电后对电池的记忆效应仍然有怀疑,可以对电池连续作数次充电和放电,看看是否还有记忆效应。经过这种放电处理,镍镉电池就能恢复原来的容量了。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)