处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

动力电池和储能电池各有什么优缺点

动力电池和储能电池各有什么优缺点

时间:2022-01-11 18:37:04   来源:网络整理

储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。

到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。

电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用于应急电源、电瓶车、电厂富余能量的储存。小功率场合也可以采用可反复充电的干电池:如镍氢电池,锂离子电池等。本文跟随小编一起来了解一下九种电池储能的优缺点。

电池储能的优缺点(九种储能电池解析)

一、铅酸电池

主要优点:

1、原料易得,价格相对低廉;

2、高倍率放电性能良好;

3、温度性能良好,可在-40~+60℃的环境下工作;

4、适合于浮充电使用,使用寿命长,无记忆效应;

5、废旧电池容易回收,有利于保护环境。

主要缺点:

1、比能量低,一般30~40Wh/kg;

2、使用寿命不及Cd/Ni电池;

3、制造过程容易污染环境,必须配备三废处理设备。

二、镍氢电池

主要优点:

1、与铅酸电池比,能量密度有大幅度提高,重量能量密度65Wh/kg,体积能量密度都有所提高200Wh/L;

2、功率密度高,可大电流充放电;

3、低温放电特性好;

4、循环寿命(提高到1000次);

5、环保无污染;

6、技术比较锂离子电池成熟。

主要缺点:

1、正常工作温度范围-15~40℃,高温性能较差;

2、工作电压低,工作电压范围1.0~1.4V;

3、价格比铅酸电池、镍氢电池贵,但是性能比锂离子电池差。

三、锂离子电池

主要优点:

1、比能量高;

2、电压平台高;

3、循环性能好;

4、无记忆效应;

5、环保,无污染;目前是好潜力的电动汽车动力电池之一。

四、超级电容

主要优点:

1、功率密度高;

2、充电时间短。

主要缺点:

能量密度低,仅1-10Wh/kg,超级电容续航里程太短,不能作为电动汽车主流电源。

电池储能的优缺点(九种储能电池解析)

五、燃料电池

主要优点:

1、比能量高,汽车行驶里程长;

2、功率密度高,可大电流充放电;

3、环保,无污染。

主要缺点:

1、系统复杂,技术成熟度差;

2、氢气供应系统建设滞后;

3、对空气中二氧化硫等有很高要求。由于国内空气污染严重,在国内的燃料电池车寿命较短。

六、钠硫电池

优势:

1、高比能量(理论760wh/kg;实际390wh/kg);

2、高功率(放电电流密度可达200~300mA/cm2);

3、充电速度快(充满30min);

4、长寿命(15年;或2500~4500次);

5、无污染,可回收(Na,S回收率近100%);6、无自放电现象,能量转化率高;

不足:

1、工作温度高,其工作温度在300~350度,电池工作时需要一定的加热保温,启动慢;

2、价格昂贵,万元/每度;

3、安全性差。

七、液流电池(钒电池)

优点:

1、安全、可深度放电;

2、规模大,储罐尺寸不限;

3、有很大的充放电速率;

4、寿命长,高可靠性;

5、无排放,噪音小;

6、充放电切换快,只需0.02秒;

7、选址不受地域限制。

缺点:

1、正极、负极电解液交叉污染;

2、有的要用价贵的离子交换膜;

3、两份溶液体积大,比能量低;

4、能量转换效率不高。

八、锂空气电池

致命缺陷:

固体反应生成物氧化锂(Li2O)会在正极堆积,使电解液与空气的接触被阻断,从而导致放电停止。科学家认为,锂空气电池的性能是锂离子电池的10倍,可以提供与汽油同等的能量。锂空气电池从空气中吸收氧气充电,因此这种电池可以更小、更轻。全球不少实验室都在研究这种技术,但如果没有重大突破,要想实现商用可能还需要10年。

九、锂硫电池(锂硫电池是一类极具发展前景的高容量储能体系)

优点:

1、能量密度高,理论能量密度可达2600Wh/kg;

2、原材料成本低;

3、能源消耗少;

4、低毒。

虽然锂硫电池研究已经经历了几十年,并且在近10年时间取得了许多成果,但离实际应用还有不小距离。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)