处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

可充电电池基础知识

可充电电池基础知识

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

镍氢电池也有记忆效应,只是没镍镉电池明显。记忆效应不明显的是锂电池。 记忆效应不明显意味着,可以多次充电,甚至每用完就充电而不会有太打的影响。因此使用镍氢电池时,一般可以不考虑放电而直接充电。 当然,从延长使用寿命角度来看,在充放电30-50次左右,可以做一次深度放电,以恢复到容量。

放电不是如AUDIOPHONE说的那么简单,接个小灯泡,一直到不亮了就可以。这样做的话往往会过度放电,反而伤害电池。 大家都知道,一节镍氢电池的额定电压是在1.2V,在刚充满电的时候实际是超过这个值的,一般在1.4-1.5V之间。随着使用,电压会逐渐降低,在一般的使用场合,当电压低于1V时,就基本无法使用,例如WALKMAN,CD DISKMAN,MD,MP3,DC等等。你可以自己测试一下“电用完”的电池电压是多少。

但如果使用的场合是低电压,小电流的则会继续放电使用。我们所说的深度放电一般指电压下降到0.85V-0.9V之间。通过低电压,小电流的放电,达到这个值的时候,镍氢电池(也包括镍镉)就能恢复到的容量,延长使用寿命。但如果继续放电,一旦低于0.8V就有可能造成对电池不可逆的伤害,反而是影响了电池的寿命。这就是为什么AUDIOPHONE的方法不被推荐的原因,因为你无法控制电压到了一定的值就自动停止。同理,镍镉电池和镍氢电池都不被推荐用于遥控器之类的小电流电器。

对电池深度放电比较好的方法是购买有放电功能的充电器或专门的放电器。简易的方法是可以用AUDIOPHONE的方法,但一定要经常用表读电压值,一旦到危险区域立刻停止。

如果是串联的话,简单的将上述电压值乘以电池数目就可以了。

再来说一下长期不用的电池保存和恢复方法。注意了,由于镍镉电池和镍氢电池特性不同,所以保存方法叶不同。镍镉电池是要将电用完来保存,所以大家以前买的新镍镉电池是基本没有电的,需要自己来重。一般来讲,采用正确的充电方法,大概需要充放3-5次才能将电池恢复到状态。而镍氢电池要长期保存前,应该充电到80%左右(这个大家自己应该会算),然后再保存。这也是为什么现在买新的镍氢电池回来后多少有点电的原因,因为厂家已经预充电,防止运输周转时间太长,而电池没电受到影响。长期保存的镍氢电池用的时候,先将余电用完,再用正确方法充放2-3次就可以恢复到状态了

再说说关于充电的问题。其实难掌握的就是正确充电。 充电从充电电流来分,有快速充电和慢速充电的区别。 从充电方式来看,有恒流充电和脉冲充电的区别。 很多人都有这样的问题,究竟是快充好还是慢充好。

那我们先来看看什么是快充而什么是慢充。

以一节电池的标称容量为1C,在0.1-0.2C的充电电流为慢充,>0.2C的为快充,>0.8C的为超快速充电,<=0.05C的则是涓流充电。以一节1400MAH的镍氢电池为例,充电电流在140MA-280MA之间的为慢速充电,而同样280MA的充电电流,对一节700MAH的电池则就是快充。由此可见,快充还是慢充是个相对的概念,和电池本身的容量有极大的相关。

再回到前一个问题,究竟是快好还是慢好?!其实这也没有固定的答案。很多人都认为慢好,认为快充会伤害电池。快充会伤害电池么?答案是肯定的,但原因并不是很多人所想的“大电流充电伤害电池”。大电流充其量是帮凶,真正的原因是发热,由于大电流而引起的发热。过高的温度对电池寿命有很大的影响。所以说大电流并不可怕,头疼的是怎样来解决发热的问题。

说到这里,就要引入恒流充电和脉冲充电的概念。在慢充时,基本上所有的充电器都采用了恒流的充电方法,这样电路设计比较简单,容易实现。而由于充电电流在慢速范围,并不会引起电池过热的问题。到了用快速电流充电的问题上,再使用恒流方式,无疑无法避免电池过热的问题,因此恒流的方法就被摒弃。取而代之的是脉冲方式,从波形上就可以看出,充电电流的输出不是直线,而是正弦波。波峰时,电流,然后马上进入波谷,几乎是没有电流。这样设计的目的是为了让电池有一个恢复时间,从而减少大电流产生的热量,使电池发热控制在一个可接受的水平。现在市场上看到的百余元左右的快速充电器,基本都采用这个方法。而且这类充电器还采用了电压斜率判断法或delta判断法来判断电池是否充满,一旦充满就自动转入涓流充电,以免超过时间后大电流对电池造成伤害。比较有名的例子就是网友们互相推荐的劲牛KN5060充电器。这个充电器在各大电子市场都有,基本可以在65-70间拿下,做工不是很精致,但效果不错,属于性价比很高的产品。

采用脉冲方式来制作快速充电器是不错的解决方法,但对于有些变态的要求,比如1小时快速充电器,这时要采用大于1C的超高速充电电流来进行充电,脉冲法就力不从心了。现在国际上采用的基本都是脉冲法加去极化反应结合的方式。简单的说,就是在脉冲法的基础上,当一个正弦波的上半部完成后,插入一个短暂负电压的余弦波,来抵消过大的电流产生巨大热量(极化反应),从而将电池热量控制住。这种方法一般只有在比较专业的充电器,例如航模玩家所用的专业充电器上使用。这类充电器往往可以做到用2C-3C的电流对电池进行充电。

说了这些方法,从电池使用寿命角度来看,慢速恒流充电无疑是对保证电池寿命好的方法。但从时间就是金钱的角度来看,快速充电器节省下来的时间所带来的效益,远比损伤电池寿命10%左右的损失大得多。这也是为什么快速充电器十分流行的原因。

后讲讲口香糖电池。很多MP3玩家对MD玩家说,你们不就用口香糖电池吗,否则我们俩的播放时间怎么会差那么多。

这个观念是错误的,口香糖电池只是电池的一种形态,本质仍然是镍氢电池。也就是说,一节1350MAH的口香糖电池和一节1350MAH的5号镍氢电池播放效果是一样的,没有区别。而实际上5号镍氢电池已经出现了1800MAH的容量,远超口香糖电池。口香糖电池的产生,是为了尽可能将随身听设备做的薄,5号电池规格做不薄,而7号电池规格容量又台小,所以,小日本才想出这个办法,并不是因为口香糖电池的容量特别大。而且口香糖电池里也有镍氢和镍镉的区别,早期的镍镉口香糖电池也不过只有600MAH,还没有现在的7号镍氢电池750MAH大。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)