处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

聚合物电池鼓包原因及修复

聚合物电池鼓包原因及修复

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

聚合物锂电池膨胀鼓包原因及解决办法。聚合物锂电池,磷酸铁锂电池等等都非常害怕电池内部短路、电池外部短路、过充这些情况。锂电池鼓包是因为极板不可逆的枝状结晶累积引起的,正确的用法是,多数情况下只用完一半上下的电量就开始补充电量,极少数情况下才进行一次完全的放电和完全充电保养。

聚合物锂电池充电膨胀鼓包原因

聚合物软包锂电池称锂聚合物电池,与液锂电池相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性等多种明显优势。但是缺点也是不变,容易出现鼓包现象。

聚合物锂电池鼓包了,说明电池已经坏了,你的电池应该是聚合物锂电。电池过充电或者高温放电都可能会这样。充电充满后理论设计上是停止充电了的。使用者只能注意在使用过程中的安全规范。主要的是电池质量,充电管理等内部因素。

在分析聚合物锂电池膨胀原因及控制方法之前,存能电气小编先来说一下聚合物锂电池的构造。聚合物锂电池主要的构造包括有正极、负极与电解质三项要素。所谓的聚合物锂电池是说在这三种主要构造中至少有一项或一项以上使用高分子材料做为主要的电池系统。

在目前所开发的聚合物锂电池系统中,高分子材料主要是被应用于正极及电解质。正极材料包括导电高分子聚合物或一般锂电池所采用的无机化合物,电解质则可以使用固态或胶态高分子电解质,或是有机电解液,一般锂离子技术使用液体或胶体电解液,因此需要坚固的二次包装来容纳可燃的活性成分,这就增加了重量,另外也限制了尺寸的灵活性。而聚合物锂离子工艺中没有多余的电解液,因此它更稳定,也不易因电池的过量充电、碰撞或其他损害、以及过量使用而造成危险情况。

锂离子嵌入带来的厚度变化。电芯充电时锂离子从正极脱出嵌入负极,引起负极层间距增大,而出现膨胀,一般而言,电芯越厚,其膨胀量越大;

工艺控制不力引起的膨胀。在制造过程中,如浆料分散、C/A比离散性、温度控制都会直接影响电芯的膨胀程度。特别是水,因为充电形成的高活性锂碳化合物对水非常敏感,从而发生激烈的化学反应。反应产生的气体造成电芯内压升高,增加了电芯的膨胀行为。

聚合物软包锂电池胀气鼓包与锂电池质量、使用方法、环境等诸多因素有关。

1.封装不良:制作过程中空气水分进入电芯内部,引起电解液分解产生气体。

2.电芯含水超标:在工序过程中,一旦水含量超标,电解液会失效产生气体。

3.腐蚀:聚合物软包锂电池芯发生腐蚀,铝层被反应消耗,失去对水的阻隔作用,发生胀气。

4.表面破损:受到外力损坏,刺穿导致水分进入电芯内部。另外锂材料的化学特性太活泼,则带来了极高的危险性。锂金属暴露在空气中时,会与氧气产生激烈的氧化反应。

5.磕碰:铝材质很容易变形,轻轻一磕就会,电芯越大,气袋越大,就越容易损坏。

6.短路:正负极接触导致短路,聚合物锂电芯发生鼓气甚至冒烟。

7.内部短路:聚合物锂电池隔离膜收缩、捲曲、破损、毛刺刺穿隔离膜等都会造成内部断路,从而鼓包。

8.过充、过放:聚合物软包电池被过充或过放,加上保护板异常,电池芯会发生严重鼓气。

聚合物锂电池鼓包解决办法

1.如果手机电池已经被充的鼓起来的话,用手指先找到电池的空隙,用针对将戳一个小洞,让里面的空气跑出来就行了。

2.可以重新购置新的聚合物锂电池包来替换。在充电过程中,应当避免过充,既可以保护电池不受伤害,还节能环保。

锂电池厂家一定要严格控制水份,控制周转过程及烘烤时间和温度。用户发现锂电池包发鼓后一定要停止使用,拍照或视频存底,否则产品商可能会不认帐。可以告诉身边的人,买东西要留底,产品坏了要拍证据。

聚合物锂电池鼓包已经是出大问题的前兆了,不建议再使用。再用下去可能就是短路,发热,冒烟,燃烧等不堪设想的后果。锂电池对充电器有严格的要求,不能随意能安接电源就马虎充电,一定要使用锂电池专用的充电器才可以的,如果使用的充电器不符合要求,轻则使聚合物锂电池鼓包,重则出现安全事故,甚至爆炸都有可能。

聚合物锂电池经常被用在MP3、智能平板电脑上,随着电池技术的进步,电池在使用过程中会鼓胀这种现象越来越少,基本成了概率性问题。电池鼓包就是非常常见的一个问题,当我们遇到这样的情况之后,好的解决办法就是更换新电池。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)