处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电池 >

蓄电池的放电控制有哪几种

蓄电池的放电控制有哪几种

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

当蓄电池外接负载时则处于放电状态。其放电方式有连续放电和间歇放电两种,检查电池的容量一般采用连续放电方式,而使用上大都属于间歇放电方式。充电过程与放电过程互为逆反应,即电流方向和化学反应方向是对应的,电流方向倒转了,反应方向也随之倒转。

1、蓄电池的分组放电控制

为保证负载的正常供电,系统需要检测负载接人与否。当有负载接入时,不管阵列能量是否足够提供给负载,系统将根据蓄电池组的荷电状态选择一组蓄电池组处于放电状态,系统不断地检测直流总线电压;当低于设定值时,首先减小对蓄电池组的充电电流,直至将充电的蓄电池组停止,然后蓄电池组向负载供电,维持直流母线电压不变。选择放电蓄电池组的原则,一是蓄电池组均匀使用;二是放电深度不宜太大;三是有利于高效充电。因此进行这样的考虑:当各蓄电池组荷电状态都小于85%时,进行均衡使用;当有大于或全部大于85%的组时,使用较小荷电状态的组投入工作,直至放电至荷电状态到85%;再选择其中相对荷电状态小的组进行放电。

2、放电电压的控制

蓄电池组进行放电时,系统控制目的是维持直流母线电压的稳定,这样能保证在负载变化情况下,及时提供足够的能量。当蓄电池组的电压接近蓄电池组过放电压时,给出报警;低于时,本组蓄电池就停止放电。并在蓄电池开路电压低于设定启动电压(或默认低为1.1倍的过放电压)时不允许再次使用。

3、放电电流的控制

当一个蓄电池组的放电电流小于等于其额定放电电流时,不进行电流调节。当有大于其额定放电电流的组时,对本组实行限流控制,其控制原理如图2 -13所示。图中二极管表示单向调节,即只有蓄电池的放电电流大于设定的放电电流时,其调节环节才会起作用,否则,这个电流调节环节对系统不起作用。图中的控制关系是通过软件来实现的,I*为额定放电电流,U*为额定直流母线电压。

4、放电深度的控制

当蓄电池组的放电深度大于其设定的放电深度时,本蓄电池组将停止向负载放电。这主要是为延长蓄电池的使用寿命而设置的。每组蓄电池放电深度的大小,可根据实际要求通过键盘设定得到。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)