处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 传感器 >

二氧化碳传感器的分类及其原理

二氧化碳传感器的分类及其原理

时间:2022-01-11 18:37:04   来源:网络整理

在工业、农业等环境无线数据采集、传输、监测中,气体传感器是使用比较多的传感器设备,其中二氧化碳传感器是市场上常用的。下面介绍二氧化碳传感器的分类。

1、热导池二氧化碳传感器

热导池二氧化碳传感器是一种利用二氧化碳气体的热导率进行出来的设备,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量,当然,这种设备不仅在测量二氧化碳气体浓度方面,在测量氢气以及某些稀有气体方面也可以使用,不过由于某些特定原因(如技术封锁等),这种设备在国内的煤矿中也不多见。

2、催化剂二氧化碳传感器

催化剂二氧化碳传感器是一种以催化剂作为基本元件的二氧化碳传感器。它利用在特定型号的电阻表面的催化剂涂层,在一定的温度下,可燃性气体在其表面催化燃烧来作为二氧化碳传感器的出来原理,所以人们将这种二氧化碳传感器也成为热燃烧式传感器。

3、半导体二氧化碳传感器

半导体二氧化碳传感器是一种早期的气体出来仪器,它通过一些比较原始的结构,利用利用金属氧化物半导体材料,与特定的气体环境中的一定温度下发生的电阻或者电流波动在一定的温度下产生的电流波动的原理进行出来的,有着这种设备极易受到温度的变化的影响,所以目前已经被业界淘汰。

4、固体电解质二氧化碳传感器

TGS4161固体电解质CO2传感器是一种新的小型化,低能耗的固态电解质CO2传感器,其检测范围从350—10000PPM。是理想的家居空气质量控制元件。对CO2有良好的灵敏度和选择性,受温湿度的变化影响较小。具有良好的稳定性、再现性。

5、电化学二氧化碳传感器

电化学二氧化碳传感器,其实可以算作是催化剂传感器的一个分支,二氧化碳传感器利用一些气

体的电化学活性原理,让二氧化碳气体和传感器的感应部件的这些反应,可以分辨二氧化碳在大气中的相关参数,当然这种传感器目前比较常见。

6、红外二氧化碳传感器

这类二氧化碳传感器模块是一个智能通用型、小型传感器,利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,具有很好的选择性和无氧气依赖性,寿命长。内置温度补偿;同时具有数字输出与模拟电压输出,方便使用。该二氧化碳传感器是将成熟的红外吸收气体检测技术与精密光路设计、精良电路设计紧密结合而制作出的高性能。

二氧化碳传感器原理

二氧化碳传感器是一种气体检测仪器,主要用于测量空气中二氧化碳的含量,当二氧化碳的含量过多或是过少时,二氧化碳传感器就会发出警报,人们根据它的提示就会及时采取相应措施来调整大气质量,满足人们自身的要求。这种装置主要应用在日常的生产和生活中,为人们营造良好的大气环境起到了重要作用。

二氧化碳传感器主要是测量大气环境中的二氧化碳成分,对每个领域都有很重要的影响,随着现代社会的不断进步,二氧化碳的含量也逐渐变多,二氧化碳含量成分过高会对我们的身体产生严重的影响,而且还会对我们赖以生存的环境产生威胁。

温室效应就是好的例子,植物进行光合作用和呼吸作用与二氧化碳浓度有着很大的关系,所以,二氧化碳传感器的诞生使我们又向前迈进了一大步。

到现在为止,检测二氧化碳的方法有很多种,大概是这几个:滴定法,固体电解质式,电容式,广前法,红外吸收法等其他的方法。

二氧化碳传感器是用于各种环境的检测,在恶劣的环境中也不会有丝毫的影响,材料可以有效的防腐蚀,系统采用的是暗线安装,可以将其固定在墙面上或者自己需要的地方,二氧化碳传感器外型美观,引线从壳体的后面经过,适合走暗线装置,稳定性能好,使用寿命时间长,交直流供电,适用于对多种环境的二氧化碳进行检测。

在选择传感器的原理与结构上千差万别,要怎么根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)