处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 传感器 >

不同类型的传感器作用和检测方法

不同类型的传感器作用和检测方法

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

在自动化检测系统中,有一种元件能够实现多物理量的互相转换。传感器的定义主要包括4个方面:

1.传感器是测量装置,能完成检测任务

2.它的输入量是某一种被测量,可能是物理量,也可能是化学量,生物量等。

3.它的输出量是某种物理量,这种量便于传输,转换,处理,显示等,这种量可以是气,光,电量,目前主要是电量。

4.输出和输入有对应关系,而且应有一一定的精确度。

这种元器件直接影响系统的正常工作,它就是自动化检测系统终为主要的元件器,认识和了解传感器的种类和作用,对于操作该原件起到非常重要的作用。

一、传感器的组成:

传感器一般由敏感元件,转换元件,转换电路三部分组成(如下图)

传感器的种类很多,常用的几类可分为以下几种:

力敏传感器

利用半导体材料受外力作用发生变形时,使材料电阻率发生变化的半导体器件,能将被测的各种力学量(压力,速度和流量等)转换成电量。

气敏传感器

这是一种检测特定气体的传感器,主要应用在一氧化碳气体的检测,瓦斯气体的检测,煤气的检测,氟利昂的检测,呼气中乙醇的检测,人体口腔口臭的检测等等。

磁敏传感器

就是感知磁件物体的存在,包括材料铁,铂,镍极其它们的合金,水磁体除外,也可感知通电导线周围的磁场,在汽车应用中,用它来测量发电机转速,实现无 接触测量。

霍尔传感器

根据霍尔效应制作的一款磁场传感器,广泛应用于工业自动化技术,检测技术及信息处理等方式,霍尔传感器属于被动型传感器他,它要有外加电源才能工作,这特点使它能检测转速低的运转情况。

生物传感器

是一种对生物物质敏感并将其浓度转化为电信号进行检测的仪器,生物传感器技术介于信息和生命科技之间,在国民经理中的临床诊断,工业控制,食品和药物分析(包括生物药物研究开发),环境保护以及生物技术,生物芯片等研究中心有着广泛的应用前景。

位移传感器

把位移传感器转换为电量的传感器。是一种属于金属感应的线性器件,又被称为线性传感器,分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波位移传感器,霍尔式位移传感器。

传感器的检测一般都是需要使用专用仪器,并且具有一定相应的条件,比如温度的变化,湿度的变化,某些气体浓度的变化。在业余条件下,可以使用万用表测量传感器的输入端和输出端的电阻值,进行简单的判断。

二、传感器的测量应该满足的必要条件:

1.输出信号与被测量这件具有一定的因果关系,是被测量的单值函数。

2.输出信号能够与电子系数,信号处理系统和光学系统匹配,适于传输,转换,处理和显示。

3.具有尽可能宽的动态范围,良好的响应特性,足够高的分辨率和信号噪声比。

4.被测量的干扰尽可能小,尽可能不消耗被测系统的能量,不改变被测系统原有的状态。

5.性能稳定可靠,不受被测量参数因素的影响,抗外界干扰能力强。

6.便于加工制造,具有可互换性。

7.适应性强,具有一定的过载能力。

8.成本低,寿命长,使用维修比较方便。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)