处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 传感器 >

影响光电传感器正常使用的因素有哪些

影响光电传感器正常使用的因素有哪些

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。

1、探测介质的不同

介质的不同对光电传感器的影响主要是由于其反光率(透光率)的不同。由于不同的介质,其材料不同,因此反射率也有差别。介质的反光率(透光率)差别越大,相同条件下传感器对不同介质的识别率越高,传感器的适应性越好。因此,针对不同的反光率(透光率)的介质,要选用不同的传感器或不同的传感器电路参数。

因此,传感器的一些重要的传输特性曲线都给出了检测介质的反射率的指标,如标记的反射率18%,白纸的反射率为90%。两者的反射率相差很大。

不同介质的反射率

1)探测介质的不同的案例

不同的介质对不同波长的光其反光率有很大的差别。因此在选用传感器时,应考虑传感器探测光源的波长,以及对应此波长的介质反光率是否能满足要求。如SG-2BC探测光源的波长为940nm的红外光,那么,对热敏和热转印打印的黑标检测将可能产生不同的结果。因热敏纸上的热敏材料对红外光的反射很强,可能导致传感器无法识别热敏打印的黑标。

2、探测距离不同

传感器有的探测距离。在探测距离范围以外,传感器的灵敏度大大降低,甚至无法正常工作。右图为传感器的输出特性与位置关系曲线。右图为SG-2BC的探测距离与输出曲线图。

探测距离与光电流的关系

从SG-2BC的探测距离曲线图中可以看出,其纵向探测的距离为0.8~1.2mm。在此距离上,其输出电流的变化范围宽,灵敏度。针对不同反射率的介质,其输出电压的变化,对不同介质的判别为准确。如果检测介质的距离经常变化,超出传感器的探测范围,就会导致传感器的灵敏度急剧降低,造成误判。

探测距离不同还表现在同一传感器的前端面与被检测物体的距离的差异,应使传感器的前端面与被检测物体保持平行,这样传感器的转换效率。

3、环境

环境对传感器的影响主要是自然界的红外光、灰尘等因素。我们目前使用的传感器类型主要是漫反射型,是当发射管发射光束时,目标产生漫反射,发射器和接收器构成单个的标准部件,当有足够的组合光返回接收器时,开关状态发生变化,对环境中的灰尘和光照条件敏感。因此在使用时要充分考虑到环境因素的影响。如避免光线的直接照射和屏蔽灰尘。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)