处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 传感器 >

接近开关传感器的选择原则

接近开关传感器的选择原则

时间:2022-01-11 18:37:04   来源:网络整理

这些接近开关传感器在航空、航天技术以及工业生产中应用十分广泛;在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用;在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都有着大量使用。而使用的方式,通常是制作成接近开关。

接近开关传感器是目前很多屏蔽门系统用来检测开门与关门的常用方案,一般是通过两个接近开关来检测门的开启和关闭。另外光电开关在系统中的用量也很大,一切屏蔽门技术都会应用更多传感器技术。不难看出谁应用传感器技术多,谁才会是市场上的强者,智能化和自动化将依靠传感器密切联系在一起。

在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。

接近开关型号不同,感应距离不同,如一般轴径8mm的接近开关,感应距离在0.15-1.5mm,12mm的感应距离在0.3-3mm,18mm的感应距离在0.6-6mm,30mm的感应距离在1-10mm。根据需要选择你需要的型号即可。接近开关的动作距离与被测物体的材质有关,而开关动作距离与开关的动作距离之间的关系。接近开关的作用距离和检测到的车身的厚度和尺寸都有一定的关系,检测到的材料是相同的。

在接近开关传感器的选择中应遵循以下原则:

1.当金属材料检测,高频振荡型接近传感器应选择的,这是敏感的检测和A3。铝、黄铜和不锈钢的检测灵敏度较低。

2.当检测体非金属材料,如木材、纸张、塑料、玻璃、水等,采用电容式接近传感器。

3.金属体和非金属进行远程检测和控制,应选择光电接近传感器或超声波接近传感器。

4.用于检测金属,如果检测灵敏度不高,可以使用低价格的磁力接近传感器或霍尔式接近传感器。欧姆龙一级代理。

当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。

若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。

若被物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格低。

在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影。因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上,自动麻将机、验钞机、取电开关等都被广泛地使用。

在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。

无论选用哪种接近开关,都应注意对工作电压、负载电流、响应频率、检测距离等各项指标的要求。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)