处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 传感器 >

倾角传感器如何接线

倾角传感器如何接线

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

倾角传感器在使用之前需要正确接线,在接通正确的情况下才能精确测量角度。下面以BWM426为例按步骤介绍一下倾角传感器如何正确接线。

工具原料:

1、电脑

2、一根USB转RS232或485的串口连接线

3、接线端子、需要连接的产品、一根电源线

方法步骤:

1、以倾角传感器BWM426为例,做一个简单的接线教程。首先你需要准备一台电脑,已安装北微传感上位机程序,还需要一根USB转RS232或485的串口连接线。

2、串口线的选择根据需要连接的产品的输出形式,如果是RS485的串口连接线连接输出形式为RS232的产品,则需要另外配一个RS232-485转换器接在转串接口线的尾端。还要一根接线端子,可以使用音箱夹类型的接线端子。需要连接的产品,以及一根电源线。

3、然后开始连接,首先将USB转串口线连接到电脑,如果需要连接485转换器,则连接到转串口线的尾部;如果不需要,直接连接就可以。

4、重要的是这里的接线部分。步,辨认不同颜色接线的功能,红色-电源正极,黑色-源地,绿色-接收,黄色-发射。将绿线和黄线对应接上音箱夹的发射和接收端,将红色电源正极线和黑色源地线也连接上对应的端口。

5、在四条主要功能的线连接结束后,将接线端子连接到串口线上,后接通电源。

6、打开上位机,配置好串口波特率、设备地址等参数后,点击相应的按钮,发送查询命令,就可以获取相应的数据。

7、如果是电压型或者是电流型产品,红色-电源正极、黑色-电源负极,绿色-数据传输RXD、黄色-数据传输TXD。这四种线还是按照上面的方式进行连接。

8、除此之外电压型产品还需要连接棕色-X轴电压输出,橙色-Y轴电压输出,灰色-信号地。电流型产品需要再接白色-X轴电流输出,紫色-Y轴电流输出,灰色-信号地。

注意事项:

关于定制型产品,由于数据格式经过修改,无法使用通用的上位机程序,只能通过串口助手调试,或者定制专用的上位机程序。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)