处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 传感器 >

如何选择电流互感器的主要技术参数变比和准确度

如何选择电流互感器的主要技术参数变比和准确度

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

如何选择电流互感器的主要技术参数变比和准确度

电流互感器是一种特殊的变压器,它的作用是把大电流变成标准小电流,配合测量仪表、计量仪表和继电器等设备工作。这样可以起到扩大仪表测量范围,提高电路的可靠性和安全性的作用。电流互感器的接线原理图如下图所示,电流互感器的一次线圈串联在一次主电路中,其二次接入的仪表和继电器的线圈也全部是串联的。

选择电流互感器的参数主要依据以下六点:

1、额定一次电压--由所在系统的标称电压确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。

2、额定一次电流--按照GB1208规定的额定电流等级选用。如果一次电流不能按照规定的这些等级选用时,可以用以下的方法解决 :

① 保护回路和测量回路的变比要求不同时,可采用二次绕组带抽头电流互感器。也可以改变一次抽头的电流互感器,一般分串联和并联接法,可获得倍数变比或半数变比的电流互感器。②测量回路用电流互感器有特殊用途的用s级的,它在10~110%的额定电流范围内保持准确度要求。

3、额定二次电流--有1A和5A两类。

选用原则:①对新建发电厂和变电所有条件时,宜选用1A。②如有利于互感器安装或扩建工程原有TA为5A时,及某些情况下为降低TA的二次开路电压,额定二次电流可选用5A。③一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1A和5A。

4、准确级和暂态特性在以下专题说明。

5、铁芯个数--电流互感器铁心个数有两类:一类为一个电流互感器只有一个一次绕组和二次绕组的单铁心式,大部分低压电流互感器就是这一类;一类是为一个一次绕组有两个及两个以上二次绕组的多铁心式,每个二次绕组,按照用途不同配置。电能计量仪表和测量表计在满足准确级的前提下,可以共用一个二次绕组。

6、按结构可分为油浸式,树脂浇注式和SF6式电流互感器。

平时我们在选用电流互感器时主要考虑变比和准确度这两个技术参数。

1、变比

电流互感器二次侧额定电流值都为5A或1A,一般情况下选择5A。测量电流互感器常用的变比有5/5、10/5、15/5、20/5、25/5、30/5、40/5、50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、250/5、300/5、400/5、500/5、600/5、750/5、800/5等,那么如何正确的选择电流互感器的变比呢?

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》中规定“指针式测量仪表测量范围的选择,宜保证电力设备额定值指示在仪表标度尺的2/3处。”根据这个规范我们可以用下面的公式选取电流互感器的变比N。

这个公式中I为回路的负荷电流,0.7的意思是负荷电流时指示指在仪表盘的70%处,5为电流互感器二次额定

电流值。然后根据计算的变比值选择相应电流互感器的变比。比如,I为50A,根据计算公式可以得到N=14.29,所以选择75/5变比的电流互感器。

2、准确度

电流互感器的准确度又称为精度,由于电流互感器存在比值误差和角误差是不可避免的。电流互感器的准确度在数值上等于此比值误差极限的百分数。比如,0.5级的电流互感器的比值误差为±0.5%。测量电流互感器有0.1、0.2、0.5、1、3、5等级,保护用的电流互感器有5P、10P两级。一般情况下,计量选择0.2级,测量选择0.5级,一般监视仪表选择1级。

同时我们在使用电流互感器需要注意:电流互感器的二次侧一定要接地,防止一次侧高压窜人二次侧,危机设备和人生安全;注意电流互感器一、二侧的极性,极性接错严重情况下烧损仪表;电流互感器二次不能开路,严禁二次侧安装熔断器,防止二次侧开路感应出高电压,危机人生安全。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)