处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 传感器 >

红外甲烷传感器工作原理

红外甲烷传感器工作原理

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

红外甲烷传感器是专门监测管道内的甲烷气体浓度的气体检测仪。适用于煤矿瓦斯抽放管道、瓦斯抽放泵站、加气站输气管路、瓦斯发电厂输气管路、城市煤气管路、天然气输气管路等甲烷气体检测。

该仪器采用红外吸收原理、扩散式采样、数字式温度补偿、一体化尘水分离器等技术,检测精度高、环境适应能力强、稳定可靠。

红外甲烷传感器功能特点采用红外吸收原理性能可靠、寿命长,调校周期》1年一体化尘水分离装置,不会因管道内含水含尘而影响检测精度特殊的气路设计,适用于正压及负压管道甲烷浓度检测采用红外遥控设置传感器参数及标定,使用简单方便温度补偿准确、精度不会因温度变化而漂移抗干扰能力强,检测精度不受水蒸汽、H2S、H2、SO2等等杂质气体影响提供频率、电流、RS-485、CAN等数据输出接口,与多种监控系统分站兼容。

红外甲烷传感器与催化甲烷传感器对比

催化甲烷传感器(黑白元件):采用惠斯通电桥结构,通过有催化剂参与的化学反应原理来检测气体。由于结构简单,材料成本低,所以传感器价格低廉。因为是化学反应,且必须要有催化剂参与,所以传感器的许多性能都受影响。比如由于燃烧反应不充分,一些物质覆盖在催化剂上阻隔其参与反应,导致传感器失灵。比如含硅化合物,含铅类化合物,卤代烃,热的有机酸等物质进入传感器或者传感器直接暴露于酸性气体中,都会造成传感器中毒。传感器的寿命也受催化剂影响,使用寿命也只能做到两年。而且反应一次,需要对传感器维护一次(校准零点和灵敏度)。由于化学反应必须要有氧气参与,环境的氧气含量对检测值也有影响,氧气浓度低于16%时测量值偏低,等等因素导致传感器误差大。传感器检测范围只是0-100%LEL,且只能做定量检测,测量环境中综合的可燃气体,起到报警作用,而不能定性检测。

红外甲烷传感器:基于比耳-朗格定律,即不同气体对特定波长的光有吸收的原理,采用光学部件结合自由扩散式的结构设计来检测气体。频率相符的红外辐射线被吸收,从而产生特定吸收带,得到一个红外谱图。红外吸收光谱可以提供定性和定量两种信息,不仅能检测PPM 级,也可以检测100%VOL。红外光源寿命一般都是10 年,所以传感器寿命至少5 年。由于传感器采用光学原理,没有被测气体时会自动归零,一般建议一年检测一次(有需要时可以校准)。由于不同气体吸收谱图不同,所以红外检测不受其他气体干扰。 海格通江应用上述不同传感器生产的BQK-6200A产品根据不同现场及用户对使用寿命,抗干扰能力,检测精度,测量范围,产品价格等要求为您提供合适的选择!

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)