处理中...

首页 > 资料大全 > 方案分享 >

上海晶珩网关助力智慧水务数字化转型

上海晶珩网关助力智慧水务数字化转型
来源: 时间:2023-07-07

背景:

智慧水务是通过新一代信息技术与水务技术的深度融合,充分发掘数据价值和逻辑关系,实现水务业务系统的控制智能化、数据资源化、决策智慧化,保障水务设施安全运行,使水务业务运营更高效、管理更科学和服务更优质。
现阶段智慧水务发展仍处于初级阶段,存在较多问题,然而智慧水务作为智慧城市建设的重要环节,其在未来发挥的作用将越来越凸显,提高企业运营管理效率,提升城市居民生活幸福质量,相信在不久的将来,智慧水务市场空间将呈现爆发式增长。

行业痛点和挑战:

1.站点多、难管理


站点数量众多、地理位置覆盖广不集中,统一集中管理难度大。
2.成本高、效率低
站点设备众多,本地专业技术人员短缺,难以做到无人值守和定期维护,专人看守成本高。
3.效果差、不直观
日常运营需要通过多个平台进行管理,数据之间不能互通,难以形成高效的数据分析机制。
4.平台多、数据散
地下设备无法直观管理,污水梳理工艺多、逻辑复杂,污水实时处理流程难以直观查看和管理。

解决方案与建设目标:

上海晶珩EDATEC基于物联网、AI、大数据和云平台技术,建设智慧水务大数据运营管理平台,对分散于不同地区的水处理厂、泵站进行集中管理,通过边缘计算网关实现站点数据的收集和分析上传到中央服务器,从而实现全面的数字化管理。



上海晶珩EDATEC依托云计算技术构建、利用互联网将各种广域异构计算资源整合,以形成一个抽象的、虚拟的和可动态扩展的计算资源池,再通过互联网向用户按需提供计算能力、存储能力、软件平台和应用软件等服务。系统可以对污水处理企业的进、产、排三个主要环节进行监控,将下属提升泵站和污水处理厂的水量、水位、水质、电耗、药耗、设备状态等信息通过云计算平台进行收集、整合、分析和处理,建立各个环节的相互规约模型,分析生产环节水、电、药的消耗与处理水排水、生产、排放之间的隐含关系找出污水处理厂的优化生产过程管理方案,实现对污水处理企业生产过程的实时控制与精细化管理,达到规范管理、节能降耗、减员增效的目的。




在整个项目当中,上海晶珩的CM4 Sensing边缘计算网关起到了非常关键的作用,整个项目能够运转起来,离不开CM4 Sensing边缘计算网关的性能:
1.数据接入:支持多种品牌PLC的数据传输、10W+级的物联网数据传输能力,100%的数据真实性,99.9%的接入稳定性。
2.多种网络功能:支持以太网、WiFi以及4G网络连接功能,具备全天候全环境的工作能力。
3.实时边缘计算:集成边缘计算能力,更快的获取、处理数据,降低云服务成本,减少流量损耗,实现硬件层面的安全保障。

 

上海晶珩CM4 Sensing 功能参数


智慧水务平台带来的效益

对于企业来说,智慧水务能够降低企业运营成本,节省大量人力、物力、财力,降低事故风险隐患,及时对异常情况进行预警,快速响应处理,实现信息数据之间的联动,打通各个业务流程环节,实现各个系统之间的数据共享,实现企业智慧决策,深度挖掘水务数据,发挥数据智慧决策能力,为企业业务管理提供快速、有效的决策支撑。
对于城市来说,智慧水务能够提供水务工作效率,促进城市水务工作高效开展,提供便利的民生服务,提高居民用水安全和供水质量,促进智慧城市建立,能够为智慧城市节约环保、生态宜居提供基础保障,推动社会和谐发展,提高人民的生活质量,推动社会稳定发展以及构建和谐社会。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22219次
2 1N4001 0.19MB 18132次
3 DAC1220E 0.95MB 16455次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15998次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14190次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11864次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9438次
8 DS1337U+ 0.28MB 9214次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9212次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9128次