处理中...

首页 > 资料大全 > 方案分享 >

芯讯通5G+智慧物流提升行业自动化水平

芯讯通5G+智慧物流提升行业自动化水平
来源:云汉芯城 时间:2022-03-15

       5G 扬帆计划启航


       7月13日,工业和信息化部等十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》(以下简称《扬帆计划》),把5G融合应用提高到战略规划高度,以此加快5G等新型基础设施的建设和5G技术应用场景的创新,将深入推进5G赋能千行百业,促进形成“需求牵引供给,供给创造需求”的高水平发展模式。


       5G+智慧物流   提高行业自动化水平


       “扬帆计划”中明确了赋能5G应用的重点领域,5G﹢智慧物流被列为行业融合应用深化行动之一。计划提出将加强5G在园区、仓库、社区等场所的物流应用创新,推动5G在无人车快递运输、智能分拣、无人仓储、智能佩戴、智能识别等场景应用落地。加速基于5G的物流物联网数据接入、计算和应用平台建设,推进端边云协同的物流自动化智能装备和基础设施建设,助力实现物流行业自动化运输、智能仓储和全流程监控。


       电商加剧智慧仓储需求


       电商规模的快速扩张和碎片化的海量订单,使得依靠传统仓储管理和运作模式难以及时、准确进行处理,进而推动着仓储管理向自动化、智慧化发展。以电子商务、快递物流、医药、新零售等为代表的多个涉及国计民生的下游应用领域出现新业态、新产业、新模式,对仓储行业提出了更高的性能要求,这使得下游应用行业对智能仓储的需求不断增长。

 

 

 

 

 

       传统仓储难点


       在传统的仓储模式下,物料的存放主要依靠仓库人员的记忆管理,耗时耗力。对电商而言,产品种类繁多且流转周期较快。但在传统模式下,数据均由人工记录,效率低下,且存在错记,漏记现象,无法准确盘点,判断盈亏,可能会造成库存过剩或库存短缺,影响销售业绩。对制造业而言,如果对库存把握不精确,可能会造成盲目的生产订单,原料采购,货品积压等,既增加了生产成本,压货成本,又加大了仓库的管理难度。


       芯讯通5G模组赋能智慧仓储


       目前,我国仓储行业发展整体处于自动化仓储阶段,主要应用AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备,通过信息技术实现实时控制和管理。

 

 

 

       芯讯通5G系列模组SIM8202G-M2、SIM8200EA-M2可以应用于智慧仓储的各个环节


       解决各种自动化设备的信息系统之间整合与优化的问题,包括进货管理、库存管理、订单管理、拣选、复核、配送、RF终端管理、商品与货位基本信息管理等;通过5G网络的大带宽、低时延,有效提高库内作业控制水平和任务编排,订单处理能力提高了一倍以上。

 

 

 

       RF手持终端、智能穿梭车、穿梭车提升机、AGV智能引导、车料箱提升机、货架、出入库输送装置以及仓储控制系统软件等组成的新型智能仓库内,5G模组无处不在。借助芯讯通5G模组SIM8202G-M2带来的高速可靠性,穿梭车融入运动控制、避障机制、导航技术、视觉识别、机械结构、使用算法等技术,,可实现灵活转向,即可纵向也可横向行驶,有效提升了搬运穿梭车的有效性和精准性。

 

 

 

 

     

       未来智慧物流需要高端智能设备作为基础,利用新一代5G信息手段加速扩展应用场景。自动化设备、无人机、智能识别等智慧化手段可以实现库存的优化和控制,提高物流链的反应速度。芯讯通5G模组将持续助力智慧物流发展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22067次
2 1N4001 0.19MB 17922次
3 DAC1220E 0.95MB 15925次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15885次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14067次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11739次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9318次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9107次
9 DS1337U+ 0.28MB 9092次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9010次