处理中...

首页  >  商品品牌列表  >  XILINX

关于 XILINX

Xilinx(赛灵思)是一家全球领先的可编程逻辑解决方案提供商,总部位于美国加利福尼亚州。公司成立于1984年,专注于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(系统级芯片)和3D IC等技术的研发和制造。

Xilinx的主营产品主要分为以下几类:
1. FPGA:包括7系列、Virtex系列、Kintex系列等,广泛应用于通信、工业、汽车、消费电子等领域。
2. SoC:如Zynq系列,集成了ARM处理器和FPGA,适用于高性能计算、视频处理等应用。
3. 3D IC:通过堆叠技术实现芯片间的高速互连,提高性能和集成度。

Xilinx的优势主要体现在:
1. 灵活性:FPGA和SoC产品可编程,可根据客户需求定制功能,适应不断变化的市场。
2. 性能:提供高性能的解决方案,满足高速数据处理和复杂计算的需求。
3. 低功耗:优化设计,降低功耗,延长电池寿命,适用于移动和便携设备。
4. 快速上市:可编程解决方案缩短产品开发周期,加速产品上市。

工具/线缆/仪器仪表/劳防

开发工具

计算机设备

其他工具

射频无线

天线及配件

通信接口电路

通信接口电路

存储器

存储器

逻辑器件

逻辑器件

未分类

未分类

微控制器和处理器

微控制器和处理器

模块模组

电源模块

开关/继电器

未分类

可编程器件

可编程器件

连接器

端子

XILINX 热门型号推荐

XC6SLX45-2CSG324I

现场可编程门阵列(FPGA)

XC7Z010

未分类

XC7A35T

未分类

XC7K410T-2FFG900I

现场可编程门阵列(FPGA)

XC6SLX16-2FTG256C

现场可编程门阵列(FPGA)

XC7A35T-2FGG484I

现场可编程门阵列(FPGA)

XC7Z020-1CLG484I

微控制器(MCU)

XC7K325T

未分类

XC7A200T-2FBG484I

现场可编程门阵列(FPGA)

XC6SLX9-2TQG144I

可编程逻辑器件(PLD)

XC7Z100-2FFG900I

微处理器(MPU)

XC7K325T-2FFG676I

现场可编程门阵列(FPGA)

XC7Z045-2FFG900I

微处理器(MPU)

XC7A100T-2FGG484I

现场可编程门阵列(FPGA)

XC7Z020-2CLG484I

微控制器(MCU)

XCF04SVOG20C

闪存(Flash)

XC6SLX9-2TQG144C

现场可编程门阵列(FPGA)

XC7Z020-2CLG400I

微控制器(MCU)

XC7Z020

未分类

XC7K325T-2FFG900I

现场可编程门阵列(FPGA)

XILINX 常见问题

1. 问:Xilinx的FPGA与传统ASIC有什么不同?
答:FPGA和ASIC的主要区别在于可编程性和灵活性。FPGA是可编程的,可以在生产后重新配置和重新编程,适用于需要快速迭代和灵活性的应用。而ASIC是定制的,一旦制造完成,其功能就固定了,适用于大规模生产和高性能要求的应用。

2. 问:Xilinx的FPGA在哪些领域有应用?
答:Xilinx的FPGA在许多领域都有广泛应用,包括通信、数据中心、汽车、工业、消费电子、****和**等。它们可用于信号处理、视频处理、机器学习、网络、存储和安全等多种应用。

3. 问:Xilinx的7系列FPGA有哪些特点?
答:Xilinx的7系列FPGA具有高性能、低功耗和高集成度等特点。它们采用了28nm工艺技术,支持高速串行I/O接口,如PCIe、以太网和SATA等。此外,7系列FPGA还具有丰富的DSP资源和嵌入式处理器,适用于高性能计算和信号处理应用。

4. 问:Xilinx的Vivado设计套件是什么?
答:Vivado是Xilinx提供的一款集成设计环境(IDE),用于设计、仿真和验证FPGA和ASIC。Vivado提供了图形化界面,支持高层次综合(HLS)和RTL设计,以及IP核集成等功能。它可以帮助工程师更高效地开发和优化FPGA和ASIC设计。

5. 问:Xilinx的ACAP是什么?
答:ACAP(自适应计算加速平台)是Xilinx推出的一款新型计算平台,它结合了FPGA的灵活性和ASIC的性能。ACAP采用了先进的7nm工艺技术,集成了大量专用硬件加速器和高性能处理器,适用于人工智能、机器学习、5G通信和数据中心等高性能计算应用。