处理中...

首页  >  商品品牌列表  >  NI

关于 NI

NI(National Instruments)是一家成立于1976年的美国公司,总部位于德克萨斯州奥斯汀。NI专注于为工程师和科学家提供硬件和软件平台,以支持他们的设计、原型制作和测试工作。NI的产品主要分为以下几个类别:

1. 硬件平台:包括数据采集(DAQ)设备、实时控制器、嵌入式硬件和模块化仪器等,用于测量和控制物理现象。

2. 软件平台:包括LabVIEW、NI TestStand、Multisim等,这些软件工具用于编程、测试管理和电路设计。

3. 系统解决方案:提供定制化的系统解决方案,以满足特定行业的需求,如自动化测试、无线通信和半导体测试。

NI的产品广泛应用于以下领域:

- 自动化测试与验证:在制造业中用于提高产品质量和生产效率。
-
- 汽车:用于车辆的测试和性能分析。
- 半导体:用于芯片的测试和验证。
- 通信:用于无线通信设备的测试和开发。

NI 常见问题

1. NI是什么类型的公司?
- NI(National Instruments)是一家美国跨国公司,专注于提供硬件和软件平台,用于测试、控制、设计和嵌入式系统。公司成立于1976年,总部位于德克萨斯州奥斯汀。

2. NI的主要产品有哪些?
- NI的主要产品包括LabVIEW(一种图形化编程语言和开发环境)、PXI模块、DAQ(数据采集)硬件、以及各种自动化和测试软件。这些产品被广泛应用于汽车、半导体、通信等领域。

3. NI的LabVIEW软件有什么特点?
- LabVIEW是一种图形化编程语言,它允许工程师通过图形化的编程方式来创建测试和测量系统。LabVIEW的特点包括直观的图形化编程、强大的数据可视化能力、以及与各种硬件设备的兼容性。

4. NI如何支持物联网(IoT)和工业4.0?
- NI提供了一系列解决方案来支持物联网和工业4.0,包括数据采集硬件、边缘计算平台、以及与云服务的集成。这些解决方案可以帮助企业实现设备的远程监控、数据分析和自动化控制。

5. NI在全球有多少员工?
- 截至*近的公开信息,NI在全球拥有数千名员工,服务于超过35个国家。公司在全球设有多个研发中心和办事处,以支持其广泛的客户群体。

这些问题和答案可以帮助您更好地了解NI公司的业务范围、产品特点以及其在全球的影响力。