处理中...

首页  >  商品品牌列表  >  Crystal IS

关于 Crystal IS

Crystal IS是一家全球领先的深紫外LED(UV-C LED)制造商,专注于生产高效、高性能的UV-C LED产品。公司主营产品主要分为以下几类:

1. 消毒和净化:Crystal IS的UV-C LED产品广泛应用于空气、水和表面消毒,有效杀灭细菌、病毒和霉菌。

2. 植物生长:UV-C LED可以促进植物生长,提高作物产量和品质。

3. 医疗和生物技术:UV-C LED在医疗和生物技术领域有广泛应用,如DNA测序、生物检测和细胞培养。

4. 工业应用:UV-C LED在工业领域也有广泛应用,如光固化、印刷和半导体制造。

Crystal IS的优势在于:

1. 高效:Crystal IS的UV-C LED具有高光效和低能耗,能提供更强大的消毒和净化能力。

2. 可靠性:Crystal IS的产品经过严格测试,确保在各种环境下都能稳定工作。

3. 定制化:Crystal IS提供定制化解决方案,满足不同客户的需求。

未分类

未分类

工具/线缆/仪器仪表/劳防

其他工具

光电和显示器件

光电显示器件配件

显示器件

Crystal IS 热门型号推荐

OPTAN-260K-BL

未分类

OP235-02N-SM

其他工具

OP275-10P-SM

发光二极管

LE-50W-01-EVAL

未分类

SA265-35030-SA1

发光二极管

OPTAN-275L-BL

发光二极管

OPTAN-250K-BL

未分类

WR2-24V-2U-A1

未分类

OPTAN-275K-BL

发光二极管

OPTAN-275J-BL

未分类

OP255-10P-SM

其他工具

KL265-50T-SM-WD

未分类

WR2-24V-2U-B1

光电显示器件配件

OPTAN-250J-BL

发光二极管

KL265-50W-SM-LA

未分类

OPTAN-260J-BL

发光二极管

OPTAN-255J-BL

未分类

KL265-50U-SM-WD

发光二极管

KL265-50W-SM-WD

发光二极管

KL265-50V-SM-WD

未分类

Crystal IS 常见问题

1. Crystal IS公司的主要产品是什么?
答:Crystal IS公司的主要产品是紫外线LED灯,这些灯具有高效、节能和环保的特点,广泛应用于消毒、空气和水净化、植物生长等领域。

2. Crystal IS公司的紫外线LED技术有哪些优势?
答:Crystal IS公司的紫外线LED技术具有以下优势:
- 高效:与传统的紫外线光源相比,LED灯具有更高的能量转换效率。
- 节能:LED灯的能耗远低于传统光源,有助于减少能源消耗。
- 环保:LED灯不含汞,更加环保,且使用寿命长,减少了废弃物的处理问题。
- 安全:LED灯的紫外线辐射强度可控,且不会产生有害的臭氧。

3. Crystal IS公司的紫外线LED技术在消毒领域的应用有哪些?
答:Crystal IS公司的紫外线LED技术在消毒领域的应用包括:
- 空气消毒:用于净化空气,减少细菌和病毒的传播。
- 水处理:用于饮用水和废水处理,杀死水中的微生物。
- 表面消毒:用于医疗设备、食品加工设备等表面的消毒。

4. Crystal IS公司的产品是否符合国际安全标准?
答:是的,Crystal IS公司的产品符合国际安全标准,如IEC和FDA等,确保了产品的安全性和可靠性。

5. Crystal IS公司是否提供定制化服务?
答:是的,Crystal IS公司提供定制化服务,可以根据客户的具体需求设计和制造特定的紫外线LED产品。