处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 变压器 >

什么是行输出变压器?行输出变压器检测方法?

什么是行输出变压器?行输出变压器检测方法?

时间:2022-01-11 18:38:10   来源:网络整理

什么是行输出变压器?行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。是以显像管为显示设备的电器中,最重要的元件。它提供显像管所需要的各种电压,有的还提供其他电路需要的脉冲信号。

行输出变压器是显示设备中的关键器件,它广泛应用于黑白彩色电视视、投影机、监视器、摄像机、显示器以及电子游戏机等。按其用途可大致分为黑白机用行输出变压器和彩色电视机用行输出变压器两大类型。这里所指的黑白机包括黑白电视机、单色显示器、投影机、监视器等,彩色机包括彩色电视机、彩色投影机、彩色监视器及三色显示器和电子游戏机等。

行输出变压器检测方法

行输出变压器(俗称高压包)是电视机、监视器中的核心器件。电视机的二次电源,如场输出电源、视放180V电源、12V~24V电源(含-30V)、显像管的灯丝、聚焦、一、二阳极电源以及行同步信号等,都是由行输出变压器提供的。由于行输出工作在高频、高压、大电流、大功率状态,因此,行输出变压器损坏的问题也比较多。

通常,行输出变压器的故障现象都不明显。外部检查,几乎没有任何损坏的迹象,而伴随行输出变压器损坏的同时,大都是行输出管的损坏和电源输出的异常。因此,检测行输出变压器的技术依然值得探讨。

一。以空载电流的大小判断行输出变压器的好坏

和普通电源变压器一样,行输出变压器也有空载电流。如果行输出变压器正常,内部没有短路,其空载电流非常小;如果内部有短路,特别是次级线圈有短路,空载电流就会很大。因此短路是行输出变压器最常见的典型故障。

要测量行输出变压器的空载电流,就要有一个能产生频率为15625Hz的电源。图1是最简单的、能够产生与电视机行输出电路频率、波形完全相同的行输出电路。在行输出管电路中没有选用带阻尼二极管的行管,是考虑到有些电视机行输出变压器的实际工作情况。

图1中的监视电压,来源于行管开关过程的脉冲,经整流后可形成大于500V的直流电压。

行输出变压器的供电,通常在110V—130V左右。考虑到行输出变压器的额定工作电压和在空载条件下输出电压会升高的情况,要求电源可调,参考电路如图2所示。图2中的两个电感,是40W目光灯的镇流器,它可有效地遏制短路电流。也可以购买成品电视机的电源电路板,其输出的多路电压、电流容量,以及过流后能自动停机的功能,完全适合我们使用。

有了行输出电路和电源,就具备了测试行输出变压器空载电流的能力。测试时,将电源电压调到80V左右(降额安全测试),准确地将行输出变压器的电源脚接到80V电源的正端;将行输出变压器接行管的脚与行管卡同连;将万用表置于直流500V挡,红笔接监视端,黑笔接地。检查无误后,接通电源,就能测量出行输出变压器的空载电流。如果行输出变压器正常,其空载电流应在100mA以下,监视电压应在300V以上,并能听到高压端“吱吱”的放电声。如果行输出变压器次级有短路,其空载电流往往大于400mA、无监视电压、也没有高压放电声。实测北京牌2162C彩电行输出变压器,空载电流500mA、无监视电压、无高压放电声。实测新购的乐声2173彩电行输出变压器,空载电流20mA,监视电压500V挡到极限,并能听到高压端“吱吱”的放电声。

为模拟行输出变压器次级短路对测试的影响,笔者在乐声2173彩电行输出变压器的次级用一根导线绕一圈短路,在与上述测试相同的条件下,空载电流立即增大到400mA,监视电压降到300V,无高压放电的“吱吱”声。据实验的数据,判断北京牌2162C彩电行输出变压器短路。

二、以电压和波形判断行输出变压器的好坏

除了短路外,行输出变压器也会出现开路的故障,开路故障一般可用万用表检测出来。当然,也可以测试电压和波形。对一个离线的空载行输出变压器,由于它的电源频率高、波形为脉冲,用普通的万用表不能直接测量。如果在测量的引脚前加入一个整流、滤波电路,就能非常方便地测量出12V~24V等各种电压,以及灯丝、同步等所有的非整流电压。如果有示波器或示波表,还能发现行输出变压器波形畸变故障。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)