处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 变压器 >

如何运用干式变压器过载能力呢?

如何运用干式变压器过载能力呢?

时间:2022-01-11 18:38:10   来源:网络整理

什么是干式变压器我们常见的干式变压器分为开启式、封闭式、浇注式三种,这三种干式变压器的共同点都是铁芯与绕组都不需要浸渍在绝缘油体中。而针对这三种干式变压器,我们有自然空气冷却和强迫空气冷却两种冷却方式,各有特点。值得一提的是,尽管干式变压器能过负荷运行,并给人们的生活带来极大的便利,不过由于过负运行时它的负载消耗和电压增幅数值也相应过大,因此它的运行是要以经济价值作为代价的。所以我们也不能经常使用它的过载能力,这也为延长它的使用寿命提供了更多的可能。

干式变压器 的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。

如何利用其过载能力呢

干式变压器主要依靠它的过载能力为人们的生活提供便利的服务,它的过载能力主要是通过以下方式利用起来的:

(1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性--尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。

(2)可减少备用容量或台数:某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干变过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷安全供电。

首先是它能自动减少备用容量和数量:在一些特定的场所和现场,紧急情况下对变压器的备用系数要求相当之高,这样的话就让工程选配变压器变成了一件让人头疼的事,而针对干式变压器的过载能力,它的备用容量可以被手动压缩,同时备用台数也能较之其他类型变压器大量缩减。在这里我们要注意,如果变压器处于过载运行状态,我们一定要有监测其运行温度的操作过程,如果温度过高,甚至高出155℃时,我们就要进行相应的减载行动,来确保安全供电行为。

使用干式变压器的过载能力还能在计算变压器容量时减小相当大的一部分,要知道,许多轧钢、焊接等短时冲击的负荷电量可能一次性要用掉较多的变压器容量,此时干式变压器的超强过载能力就凸显出来了,它不仅能给这些设备提供稳定的电源,还能在居民区内的夜间照明等情况下减小变压器容量,让它短时过载不致于过满或者电力不足。

F级干式变压器过载能力

根据GB/T?17211?《干式电力变压器负载导则》(eqv?IEC?905)中的规定,环境温度和起始负载条件下,变压器允许短时过负荷,我公司F级干式变压器负荷(P/Pv)曲线如下:

其中:Pn-----额定容量 Pv------起始负载 P-------过载容量

变压器过载会出现什么现象

变压器过载:如果是大电流超载变压器为发出电磁噪音,如果上冲击电流过载会出现较大的噪音并伴有振动,如果是小电载过载那么稍然无声在着时间长有报警装置的自动报警,无有报警装置会冒油或燃烧。

变压器过载主要是考虑变压器散热,超过额定电流时,变压器线圈发热散不出去,内部温度就会上升,过载在变压器允许范围内,没什么后果,只是会影响变压器的使用寿命,如果超出变压器允许的范围,就开始烧东西了,有可能烧一下,短路了跳闸了,有可能就着火了,还有可能爆炸,烧个一干二净。跟电缆过载一样,电缆老化就着火了。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)