处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 变压器 >

环形变压器和方形变压器的区别

环形变压器和方形变压器的区别

时间:2022-01-11 18:38:10   来源:网络整理

什么是环形变压器?环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有,迄今为止已形成相当大的生产规模,除满足国内需求外,还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。

环形变压器特点

电效率高铁心无气隙,叠装系数可高达95%以上。

振动噪声较小铁心没有气隙能减少铁心感应振动的噪音,绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。

运行温度低由于铁损可以做到1.1W/kg,铁损很小,铁心温升低,绕组在温度较低的铁心上散热情况良好,所以变压器温升低。

容易安装环形变压器只有中心一个安装螺杆,特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸。

环形变压器和方形变压器的区别

环形变压器与方形变压器都是属于电子变压器的一类,从外形上看环形变压器是圆环形状的,它的铁芯是用硅钢片卷制而成,而方形变压器的铁芯是由E型硅钢片和I型硅钢片交叉叠放而成的。两者除外形结构上有区别外,还有哪些区别呢?

1、效率:相同功率下,50W环形变压器的工作效率是86%-90%,而50W方形变压器的工作效率在80-84%。

2、温升:相同功率下,50W的环形变压器温升很低,而50W的方形变压器则温升高。

3、成本:200W以上的环形变压器成本低,200W以上的方形变压器成本较高。

4、干扰:环形变压器漏磁很小,方形变压器漏磁明显,有低频干扰。

5、寿命:环形变压器与方形变压器虽然都没有寿命衰减的明显材料,但环形变压器的寿命相比还是较长些。

6、低温特性:环形变压器能在零下30度的环境中正常使用,很适合北方冬天室外使用。

7、设计灵活:环形变压器体积可按客户要求灵活定制,多绕组可按客户定制,定制无需模具,安装方便。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)