处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 变压器 >

双绕组油浸式电力主变压器的结构特点

双绕组油浸式电力主变压器的结构特点

时间:2022-01-11 18:38:10   来源:网络整理

变压器的器身放在装有变压器油的油箱内。变压器油是从石油中提炼出来的优质矿物油。在油浸式变压器中,变压器油既是绝缘介质又是冷却介质,因此对变压器油的质量有较高的要求。

其他附件结构特点

(1)低压瓷套管。变压器的引出线从油箱中穿过油箱盖时,必须经过绝缘瓷套管,是带电的引出线和接地的油箱绝缘。

(2)储油柜。储油柜通过连通管与油箱相通,其作用是保证油箱内始终充满变压器油,用以减少油与空气的接触面积,从而降低变压器油受潮和老化的速度,使变压器油具有良好的性能。

(3)吸湿器。吸湿器又叫呼吸器,通过它吸气和排气,使储油柜与大气连通。内装有硅胶,可吸取空气中的水分。

(4)安全气道。安全气道又叫防爆管。它是一个长钢筒,出口装有玻璃或酚醛纸板,下部与油箱连通。其作用是当变压器内发生严重故障时,箱内的油产生很大的压力,气流可冲破玻璃或酚醛纸板而向外喷出,以降低油箱内的压力,防止油箱爆炸。

(5)气体继电器。在储油柜与油箱的连通管道上装有气体继电器,是变压器内部故障的保护装置。

(6)散热器。为了保证变压器安全运行,必须采取散热措施。容量大于20kA的变压器,在油箱壁上装有为增加散热面积用的散热管。容量更大的变压器,则装有强迫风冷的散热器、强迫有循环风冷的冷却器和强迫有导向循环水冷的冷油器等。

油箱及变压器油结构特点

变压器的器身放在装有变压器油的油箱内。变压器油是从石油中提炼出来的优质矿物油。在油浸式变压器中,变压器油既是绝缘介质又是冷却介质,因此对变压器油的质量有较高的要求。

变压器的油箱都是采用钢板焊接成的,其结构要求具有一定的机械强度,除应满足变压器在运行时的散热冷却要求外,还应满足变压器在检修和运输时的一些要求。中、小型变压器多采用吊器身式油箱,而大、中型变压器(器身重量大于15t)则广泛采用吊箱壳式油箱。根据变压器的容量和散热要求,可采用平板式油箱、管式油箱、散热器式油箱和专门油冷却器式油箱等。平圩电厂的主变压器轨距为2m,90°转向后的轨距为1.435m,高压绕组出线从箱体腰部水平引出,再转90°垂直向上在升高座上安装500kV高压套管。高压中性套管电压为110kV等级,位于箱体顶部。

绕组与分接开关结构特点

(一)绕组

变压器绕组是由圆形截面或矩形截面导线绕制而成,呈圆筒形状。现代大容量的变压器均采用铜制作导线,导线外面的绝缘是纸或漆、天然丝、玻璃丝、棉纱等。绕组的内架是用酚醛纸板制作的圆筒,高、低压绕组则是同心套装在一个铁芯柱上。为节约绝缘材料,一般将低压绕组排列在靠近铁芯处,而高压绕组在低压绕组的外侧。

以华东电网平圩电厂主变压器为例,其主变压器的布置是低压绕组在内侧,高压绕组在外侧。高压绕组为饼式绕组分级绝缘,导线全换位。为了改善冲击电压下的电压分配梯度,采用了所谓“CC防护结构”专利,其目的是增加绕组间的电容。高压绕组分为上下两段,中间为出线,上端为中性点两段并联,无励磁分接的抽头是在高压绕组的中性点侧,低压侧为换位螺旋绕组,高、低压之间的主绝缘为绝缘纸筒及油道。导向的油流从高、低压绕组间的油道下部进入,通过轴向挡油板,分别以径向流过高、低压绕组的饼间油道,再以轴向和径向曲折向上,从顶部排出热油。

(二)分接开关

电力变压器的高压绕组常有几个抽头,称它们为分接头。不同的分接头对应不同的绕组匝数,这些分接头与分接开关相连。需要改变电网电压时,通过分接开关接通不同的分接头,以改善绕组的匝数来进行调压。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)