处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 变压器 >

行灯变压器有什么用

行灯变压器有什么用

时间:2022-01-11 18:38:10   来源:网络整理

行灯变压器有什么用?行灯变压器利用电磁感应原理,由铁芯和线圈构成,可分为一次侧线圈与二次侧线圈两个部分,一次侧输入电压,二次侧就有感应电压输出,从而进行电能传递。二次侧可提供多种电压输出,有升压,降压功能,因此变压器在电路中可以满足多种不同电压的电力需求。

在电器设备和无线电路中,行灯变压器常用作升降电压、油式变压器匹配阻抗,安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。

行灯变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器又有其做试验而用的,称之为试验变压器,分别可以分为充气式,油浸式,干式等试验变压器,是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验。

行灯变压器的基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈称之为一次线圈;而跨于此线圈的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的匝数比所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。

照明行灯变压器保护方式有哪些

照明行灯变压器通常选用的保护方式照明行灯变压器的异常工作态度关键有过负载、外界短路故障造成的过电流量、外界接地装置短路故障造成的中性点过压、油箱漏油造成的油面减少或水冷却系统异常造成的溫度上升等。除此之外,大空间照明行灯变压器,因为其额定值工作中磁通相对密度较高,工作中磁密与工作电压頻率比成正比例,在过压或低頻率下运作时,将会造成照明行灯变压器的过励磁调节器常见故障等。对于左右状况,大型照明行灯变压器通常选用下列几类保护方式:

1、煤层气维护:维护照明行灯变压器內部短路故障和油面减少的常见故障。

2、差动保护、电水流量断维护:维护照明行灯变压器绕阻或引出线各相的两色短路故障、大接地装置电流量系统软件的接地装置短路故障及其绕阻匝间短路故障。

3、过电流量维护:维护外界两色短路故障,并做为煤层气维护和差动保护(或电水流量断维护)的储备维护。

4、零序电流维护:维护大接地装置电流量系统软件的外界单相接地短路故障。

5、过负载维护:维护对称性过负载,仅功效于数据信号。

6、过励磁调节器维护:维护照明行灯变压器的过励磁调节器不超出容许的底限。

照明行灯变压器煤层气维护反映照明行灯变压器油箱內部各种各样常见故障和油面减少。0.7MVA及左右油浸式照明行灯变压器和0.5MVA及左右生产车间内油浸式照明行灯变压器,均应安置煤层气维护。当汽车油箱内常见故障造成轻度煤层气或油面降低,应瞬时速度姿势于数据信号;当造成很多煤层气时,应姿势于断掉照明行灯变压器各侧隔离开关。带负载变压的油浸式照明行灯变压器的变压装置,亦应安置煤层气维护。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)